Módulos Han-Modular® Domino

O próximo nível de conectores industriais modulares

Abrem novas possibilidades para otimização, inclusive economias de espaço e de peso de até 50%, reduzindo o consumo de CO2.

A HARTING acompanha e suporta a transformação industrial há mais de 70 anos. Nos anos de 1940 e 1950 os primeiros produtos de sucesso, eletrodomésticos para o uso cotidiano foram o alicerce para um novo começo. A fundação da atual transformação industrial é formada por tecnologias básicas, como as interfaces para a transmissão de potência, dados e sinais. Por isso, a HARTING está lançando os Módulos Han-Modular® Domino, que levarão o mundo dos conectores industriais modulares ao próximo nível. Eles abrem novas possibilidades para otimização, inclusive economias de espaço e de peso de até 50%, reduzindo o consumo de CO2.
 

New Product  Han-Modular® Domino with RJ45 interface

Suportando a atual transformação industrial

Hoje o mundo está novamente enfrentando os desafios de uma grande transformação. É necessário se preparar para o futuro para atender aos desafios nas áreas de energia e digitalização, pois esta transformação requer tecnologias facilitadoras.

Conectores representam este tipo de tecnologia ao possibilitar a transmissão segura e sem erros de potência, dados e sinais. A tecnologia de conectores também deve seguir as megatendências globais e oferecer mais valor adicionado aos clientes, como sustentabilidade.

Conector Han-Modular® equipado com 8 cubos Domino em vez de 4 módulos padrão

Portanto, a HARTING apresenta os módulos Han-Modular® Domino como o próximo estágio de desenvolvimento do conector modular. A nova série atende primariamente aos requisitos da indústria para economia de espaço e peso. Os usuários dos Módulos Han-Modular® Domino podem economizar até 50% de espaço na instalação, por exemplo, ao integrar diferentes tipos de transmissão em um módulo.

Custos de energia mais baixos e instalação fácil

O módulo Domino contribui para a redução de custo e preservação de recursos. Isso é verdade para a produção, pois para a fabricação de componentes menores há menos consumo de energia e material. Mas também se aplica à logística, que se beneficia com as economias de espaço e peço, assim como da maior flexibilidade. A modularidade é aumentada pelo uso de componentes menores, que podem ser dispostos próximos entre si em quadros articulados. Módulos individuais podem ser reutilizados (no sentido da idéia de plataforma); a sustentabilidade é melhorada.

Módulo Domino personalizado: contatos de potência são combinados com a pneumática, para economizar espaço

Instaladores também se beneficiam dos tempos de montagem mais curtos. Devido ao tamanho de conector reduzido, as áreas de montagem com acesso difícil podem ser equipadas com maior eficiência ou mesmo abertas para montagem em posição, por ex., no estreito espaço dos veículos ferroviários. Como resultado, os custos de montagem são reduzidos.

Han Modular® Domino Modules - The next level of modular industrial connectors

"Cubos" suportam personalização

Assim como dominós possuem dois quadrados separados, um módulo Domino é feito de dois blocos de construção, ou "cubos". A face de conexão Han-Modular® é dividida em duas. O resultado é uma superfície quase quadrada que permite acomodar até mesmo contatos maiores. Os cubos suportam a configuração de conectores personalizados, feitos precisamente sob medida para os requisitos de um projeto. Potência, sinais, dados ou ar comprimido, bem como contatos macho e fêmea podem ser combinados em um módulo. No geral, o número de interfaces por unidade é reduzido. A tecnologia de conexão se torna menor e mais leve, mais módulos e tipos de módulos cabem dentro de um conector.

Cubos individuais são unidos através de encaixes, para formar o módulo Domino conforme necessário
Contactos de alimentação em combinação com transmissão de dados RJ45 (até 10 Gbit/s)

Brochures, Flyer, Catalogues

Solicitação de amostra de produto

Você gostaria de experimentar o próximo nível de conectores industriais modulares? Solicite sua amostra grátis para ter uma primeira impressão.