Un coton-tige pour vaincre le cancer du sang
Campagne d'enregistrement DKMS chez HARTING
HARTING envoie à nouveau un signal fort dans la lutte contre le cancer du sang. En collaboration avec le Centre allemand de don de moelle osseuse (DKMS), le groupe technologique a organisé une campagne d'enregistrement dans toutes les usines allemandes : 158 employés sont devenus des donneurs potentiels de cellules souches pour un collègue malade et d'autres personnes affectées dans le monde entier.
En 2016, l'entreprise avait déjà organisé une campagne d'enregistrement à l'usine 1 de la Marienwerder Straße dans le cadre de ses Journées de la santé et encouragé de nombreux employés à s'inscrire dans la base de données DKMS. L'organisation caritative a été recontactée afin d'organiser une collecte à plus grande échelle, dans plusieurs usines, de données supplémentaires sur les donneurs. Ce sont les employés eux-mêmes qui ont lancé la campagne d'aide et qui ont contacté l'équipe de gestion de la santé de HARTING.
la nouvelle que notre collègue souffrait d'un cancer du sang nous a frappés de plein fouet. Cependant, nous ne voulions pas rester sans rien faire, nous voulions aider activement, souligne Tim Franke, professionnel des ressources humaines en gestion de la santé chez HARTING. Il est très impressionnant de voir à quel point nos collègues sont prêts à sauver des vies. Cette vague de volonté d'aider était écrasante. Cela montre : Nous sommes solidaires ;
Un grand nombre d'employés sont déjà inscrits, et 158 autres ont suivi le mouvement. Ils ont lancé la campagne dans leurs propres rangs et ont répondu à l'appel actuel à s'inscrire sur le registre des donneurs de cellules souches. Beaucoup ont également profité de l'occasion pour commander des kits d'inscription à livrer à domicile via le site web, impliquant ainsi les membres de la famille et les amis dans la campagne. HARTING prend en charge les frais d'une nouvelle inscription à hauteur de 50 euros par participant.
Pour Paula Stoll, spécialiste des ventes chez HARTING Automotive, le soutien était une évidence : « Je n'ai pas hésité un instant à aider et aussi à donner du courage et de l'espoir en participant. L'enregistrement lui-même se fait en quelques étapes simples - c'est essentiellement comme un test de coronavirus : vous effectuez un prélèvement de la muqueuse de la joue avec un coton-tige, puis l'écouvillon et le formulaire de consentement signé sont envoyés au laboratoire.
Par ailleurs, si vous êtes considéré comme donneur après avoir été inclus dans la base de données DKMS, la moelle osseuse n'est prélevée sur la crête iliaque que dans 10 % des cas. Tim Franke, qui a déjà fait lui-même un don de cellules souches, explique : "La méthode la plus courante est le prélèvement de cellules souches périphériques. Elle consiste à extraire les cellules souches du sang. Comme pour un don de sang, un accès à la veine du bras est établi. La prise préalable d'un médicament permet de stimuler la production de cellules souches, qui sont ensuite évacuées par la circulation sanguine lors du prélèvement ;
Detlef Sieverdingbeck
Position: Directeur général de la communication d'entreprise & Branding
- Département: CCB
- Entreprise: HARTING Stiftung & Co. KG