All Electric Society und Verkabelungslösungen - hat das eine etwas mit dem anderen zu tun?
Jörg Scheer
Position: Geschäftsführer HARTING Customised Solutions
- Firma: HARTING Technologiegruppe
Der Klimawandel und damit die fortschreitende globale Erwärmung hat nicht nur eingesetzt, sondern beschleunigt sich sogar. Darüber besteht inzwischen ein Konsens zwischen Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Wir alle müssen dazu beitragen, diesen negativen Trend zu stoppen. Die Tatsache, dass die Weltbevölkerung gleichzeitig weiter wächst und damit der Ressourcen- und Energieverbrauch steigt, macht diese Herausforderung noch gewaltiger.
Die siebzehn Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen sind im Januar 2016 in Kraft getreten. Die "All Electric Society" ist eine der technologischen Lösungen, um die Bestrebungen der Vereinten Nationen zu verwirklichen. Zusammengefasst würde ich die All Electric Society wie folgt beschreiben: Alles, was elektrifiziert werden kann, wird elektrifiziert werden. Dafür gibt es bereits genügend Beispiele: Elektroautos ersetzen den Verbrennungsmotor, Wärmepumpen ersetzen Heizungsanlagen mit fossilen Brennstoffen.
Die dafür benötigte Energie muss sauber und umweltfreundlich sein, z. B. durch Wind- und Sonnenenergie, Wasserkraft oder Biomasse erzeugt werden. Diese Energie wird dann über intelligente Stromnetze und ggf. auch über Wasserstoff als Transport- und Speichermedium transportiert. Die Nutzung von Energie muss so effizient wie möglich sein, und hier kommt die so genannte Sektorkopplung ins Spiel. Im Idealfall handelt es sich dabei um eine durchgängige physische Stromnetzverbindung zwischen einzelnen Sektoren wie Industrie, Verkehr und Gebäudeinfrastruktur und deren intelligentem Management.
Neben der rein physikalischen Vernetzung des Stromnetzes müssen auch die Verbraucher, Anlagen etc. entsprechend digitalisiert werden, d.h. sie müssen kommunikationsfähig sein. Nur so können die benötigte Energie und der entsprechende Status in Echtzeit angefordert und übermittelt werden.
Es muss also auch eine digitale Infrastruktur zwischen den Vermögenswerten geschaffen werden. Wenn alles elektrifiziert, alles digitalisiert und alles vernetzt ist, dann sprechen wir von der All Electric Society. Ihr maximaler Ausdruck ist eine Vision, die auch durch viele nationale Eigeninteressen konterkariert wird. Dennoch bleibt der Grundgedanke richtig - auch wenn der Prozess der Elektrifizierung, Digitalisierung und Vernetzung zunächst nur in einem Land und einer Branche begonnen wird.
Um die großen Themen voranzubringen, müssen wir sie im Detail miteinander verbinden. Wir leisten unseren Beitrag - steckbar und mit Kabeln.
Jörg Scheer
Geschäftsführer HARTING Customised Solutions
HARTING leistet damit auch einen Beitrag zu den UN Sustainable Development Goals der UN und der All Electric Society. Schlicht und einfach: Verbindung zur All-Electric-Gesellschaft!
Die Welt wird immer elektrischer, und das hat zur Folge, dass die Verbraucher mit Strom versorgt werden müssen. Zu diesem Zweck werden inzwischen seit einem Jahrhundert Kabel an die Verbraucher angeschlossen. Dies kann direkt über Festanschlüsse oder bequemer und modularer über Steckverbindungen erfolgen, mit denen wir die All Electric Society unterstützen. Neben den Steckverbindern selbst bieten wir auch komplette Verkabelungslösungen für bestimmte Anwendungen, z. B. für Roboter, an. Jede elektrifizierte Anlage wird in Zukunft auch digitalisiert, damit sie datenseitig vernetzt werden kann. Wir verfügen über ein großes Portfolio an Datensteckern für diesen Zweck und liefern für alle diese Schnittstellen ein entsprechendes vorkonfektioniertes Verkabelungssortiment. Single Pair Ethernet ist eine Technologie zur Vernetzung von Anlagen, für die es bisher keine Datenschnittstelle gibt - und auch hier treibt HARTING die Entwicklung voran.
Um die übergeordneten Ziele zu verfolgen, müssen wir die Themen im Detail, elektrisch und datentechnisch verbinden. HARTING leistet hier seinen Beitrag - sowohl steckbar als auch mit Kabeln.
gez. Detlef Sieverdingbeck
Position: Zentralbereichsleiter Unternehmenskommunikation & Branding
- Abteilung: CCB
- Firma: HARTING Stiftung & Co. KG