보다 빠른 온라인 구축 | IT 공간을 최대로 | 효율적 에너지 사용
미션: 데이터 센터 온라인 구축
범용 입력 전원 커넥터는 제품화 기간(TTM)을 줄여주어 비용 절감을 가능케 합니다.
HARTING은 데이터 센터의 신속한 온라인화를 위해 커넥터 연결형 rPDU를 개발하여, 개방형 컴퓨팅 프로젝트(OCP, Open Compute Project)용 입력 파워 셸프 커넥터 사양을 작성하도록 요청 받았습니다.
이유는:
- 유선 연결 PDU를 제거하면 제품화 기간(TTM)이 단축됩니다.
- 입력 파워 휘프(power whip)를 파워 셸프에 연결함으로써 gPDU의 요구사항을 생략할 수 있습니다. 이로써, 잠재적인 장애 요인이 제거되고 보다 효율적인 설치가 가능해집니다.
- 이러한 범용 설계는 전 세계 어디서나 사용 가능하여, 공급망 효율성을 높일 수 있습니다.
- 랙 업그레이드 시 입력 커넥터를 재사용할 수 있으며, 비용 부담 감소 및 환경에 긍정적인 영향을 통해 보다 신속한 교체가 가능합니다.
랙 파워 시스템용 커넥터
범용 rPDU 인터페이스
- 전 세계 데이터 센터에 설치된 범용 PDU 커넥터의 손쉬운 설치를 통해, 가동 시간을 늘일 수 있습니다.
- 에너지 비용 면에서 수천개를 절약할 수 있는, 고품질 접점을 사용하여 에너지 효율성면에서 IEC 60309를 능가합니다.
- 이 커넥터는 슈나이더 일렉트릭과 같은 최고의 PDU 제조업체에서 사용되어 보다 빠른 설치가 필요한 데이터 센터의 요구를 충족합니다.
- 국가간 호환 가능한 커넥터 사용으로 간소화된 공급망.
조명 시스템은 몇 초 만에 설치되어 숙련된 인력에 대한 의존도를 줄여 줍니다.
데이터 센터는 랙에서 건물 관리 시스템에 이르는 전체 시스템에 커넥터 연결방식을 사용함으로써제품화 기간(TTM)을 단축합니다. 조명 분야에서는 유선 시스템을 커넥터 연결 시스템으로 교체할 경우의 이점을 발견할 수 있습니다.
이유는:
- 조명 시스템에 커넥터 연결방식을 사용하면 숙련된 인력에 대한 의존도가 줄어듭니다.
- 조명은 유선 연결 시스템을 사용할 경우 몇 시간 걸리던 배선을 몇 초 만에 해결할 수 있습니다.
조명 시스템을 위한 커넥터
네트워크 장비 소형화는 컴퓨팅 장비를 위한 공간 확대를 가져옵니다
RJ45는 필요한 크기에 비해 더 큽니다! 데이터 센터는 효율적 크기의 커넥터가 장착된 더 많은 컴퓨팅 장비를 위한 공간 확보를 위해 고밀도 네트워크 컴포넌트를 선택합니다.
이유는:
- RJ45의 표준화 대안 장치를 사용하면 보다 많은 효율적 크기의 데이터 연결장치들을 동일한 공간에서 사용할 수 있습니다.
- 데이터 출력량을 높이면, 데이터 센터는 수익성을 높일 수 있습니다.
플러그-앤-플레이 조명 시스템을 위한 커넥터
빌딩 관리 시스템에 커넥터 연결방식을 적용하면 효율성은 높아지고 설치 속도는 빨라집니다.
효율성을 극대화하고자 하는 데이터 센터는 빌딩 관리 시스템(BMS)을 비롯한 데이터 센터의 모든 구간에서 플러그 앤 플레이 방식을 필요로 합니다.
이유는:
- BMS 시스템에 커넥터 연결방식을 적용하면 설치 속도가 기하급수적으로 빨라집니다.
- 따라서, 컴포넌트의 빠른 교체가 가능하고, 다운타임도 줄어들어 수익 손실을 방지할 수 있습니다.
- 숙련된 인력에 대한 의존도를 줄이십시오.
BMS용 커넥터
Simple and secure scalability of energy from the grid
The consistent implementation of the All Electric Society (AES) requires high current and voltage levels in the smallest of spaces. A corresponding grid infrastructure must be designed in such a way that the energy can be optimally connected, regulated and controlled.
An efficient and reliable infrastructure requires that the energy is optimally distributed. HARTING solutions can help to simplify and secure scalability from the grid.