重要なことに集中するための自由領域

新世代の機械を開発するとき、「機械や施設をどのように分割すれば、製造後にユーザーが短時間で最小限のリソースを用いてセットアップできるか?」という問いへの答え探しが重要なステップになります。

モジュラー化は有望な見通しを示しています。開発者は機械や施設を別々に設置されている機能グループに分けます。その後、これらは最終的な設置場所に届いてから組み立てて、機能ユニットまたは生産ラインとなります。

多様な接続技術

こうしたモジュラー方式は、多様な接続技術を使用して初めて可能になります。 産業用コネクタ は機能ユニット間に簡単かつ安全な電気インターフェースの確立を可能にします。これらのコネクタは必要なデータ、信号、電力の伝送も処理します。 

 コネクタ には、多用途性、拡張性、将来の拡張への余地もなければなりません。従って、 モジュラー式コネクタ は、モジュラー式の機械や施設の多くのインターフェースに最適なソリューションです。ハーティングでは、こうした用途に対応する包括的な製品群を提供しています。

Han-Modular®

Han-Modular® コネクタは、従来型のすべての電力、制御、信号、データ接続にソリューションをもたらします。これで機械エンジニアは、機械メーカーにとって重要な技術的側面と関連要件に自由に集中できます。

これには定格電圧、電流容量、データ速度、インサートおよびフードとハウジングの電磁両立性、スペース要件、インターフェースの重量のような電気に関する特性、およびハンドリングと組み立てやすさが含まれます。

これらの基準に基づいて、機械モジュールの各ステージでハーティングのモジュラーユニットから、拡張性、費用対効果、最適化された機能性を備える適切なインターフェースを組み合わせることができます。

 Han-Modular® の使用により、いかに多彩なインターフェース設計が可能になるかは、高電流40Aインターフェースの例を見れば明らかです。このインターフェースは、機械全体のモジュール、モーター制御、またはヒーターの電源として使用することができます。 

ユーザーに必要なのは、パワーコンタクトの通電容量を指定することだけ。Han-Modular のオプションがインターフェースの追加仕様を提供します。豊富なバリエーションでの実装が可能です。 Han®製品群では、通電容量70 Aの Han-Modular®モジュール 6種類(4種類の圧着端子、2種類のネジ端子)、各種Han® B適合フードとハウジングからお選びいただけます。 

ユーザー視点では、ソリューションが様々な機械や施設の構成で機能することが最も重要です。センサー用インターフェース、駆動装置、I/Oボックス、マンマシン・インターフェース、完全モジュールは、具体的な配置から独立して機能しなければなりません。

Han® エアーモジュール

コストのプレッシャーと資源保護のニーズは、固有の構成に対応できるよう設計されたインターフェースの需要を生み出しました。 

しばしばインターフェースには、訓練されていない人員が安全かつ正確に組み立てられること、という重大な制約が伴います。フード、ハウジング、モジュールに対して多くのコーディングができれば、モジュラー式コネクタの組み立て中にミスは発生しません。 

ですからこうしたインターフェースは、様々な場面、すなわち組み立て、試運転、モジュラー式機械の最終組み立て時に、時間、資源、費用を節約できます。

お客様のコメント:

ハーティングはHan-Modular® ドッキングフレームによって、フローティング接続ソリューションを提供しています。これは信号と電力の効果的な接続、非常に優れた絶縁性を兼ね備えています。ハーティングはSinowattの製品に大きな価値を付加してくれます。Han® シリーズの製品は安全性、信頼性、ユーザーフレンドリーなデザインを代表しています。

 

詳細

Kevin Luo
Sinowatt Dongguan Limited 研究開発長

弊社には、高性能イーサネットの提供という要件がありました。苦心したのは、2つの10 Gbitバックボーンをどちらもリングトポロジネットワークを使って、1つのジャンパケーブル、および限られたスペースの別の環境に収めると点でした。Han-Modular® ヒンジフレームとデータ伝送モジュール、M12コネクタの組み合わせは、この用途に理想的なソリューションです。”

Shane Duffy
Porterbrook Leasing Company Limited サプライヤー管理・事業開発長

ハーティングの矩形コネクタは汎用性が高く、しかも取り扱いが簡単です。そのため、ハーティングの産業用コネクタから電力を供給されるigus®の完全組立済み高品質パワーチェーンシステムは、より迅速に世界中のお客様に提供されています。
 

詳細

Christian Stremlau
readychain® & readycable®, igus® GmbH 事業部長

ハーティング Han®-動画

HARTING Han® - スマート技術へ導く
HARTING Han® - 押込式産業用コネクタ

関連資料