Meilleures pratiques de HARTING

Premier système modulaire d'échange de batteries au monde

Une solution intelligente pour charger et échanger une large gamme de batteries grâce à Han-Modular® - la référence sur le marché des connecteurs modulaires.

La coopération fructueuse avec les startups est une longue tradition chez HARTING et nous sommes toujours à l'écoute de nouvelles idées et perspectives. La transition énergétique est l'un des principaux défis mondiaux et la créativité des startups du monde entier est un levier important en faveur de la réduction nécessaire de notre empreinte carbone pour un monde plus vert. HARTING partage ses connaissances et s'efforce toujours de fournir la meilleure assistance technique possible pour les nouvelles solution.

La station de recharge et d'échange de batteries pour la micromobilité

Swobbee offre une solution sûre et rentable pour la gestion des flottes de véhicules électriques légers pour les entreprises de partage, de logistique et de commerce rapide. Leurs stations multimodulaires d'échange de batteries, conçues et produites à Berlin, favorisent la transition vers une mobilité urbaine propre.

La particularité de Swobbee est que ses stations peuvent recharger différents types de batteries utilisées dans les vélos électriques, les vélos à assistance électrique, les scooters électriques et les cyclomoteurs, entre autres. Station toute-en-un !

Afin de garantir un processus de chargement sans difficultés, Swobbee utilise un système intelligent de surveillance de la batterie qui recueille des données vitales sur l'état de la batterie et la sécurité de la charge. Les clients peuvent facilement vérifier le niveau de charge de la batterie sur un tableau de bord pratique, qui offre également un suivi opérationnel en temps réel.

Par ailleurs, Swobbee propose une application intuitive qui permet aux clients de réserver et d'échanger facilement des batteries dans les stations, améliorant ainsi leur expérience globale.

 

Station d'empilement de batteries Swobbee
Empilement facile de batterie pour un scooter électrique
First modular battery swapping system in the world

Le connecteur modulaire permet une flexibilité supérieure et une viabilité future

Les start-ups doivent réagir rapidement aux changements qui surviennent sur le marché. C'est la raison pour laquelle Swobbee recherche plus qu'un fournisseur. Ils cherchaient un partenaire avec lequel ils pourraient échanger sur un pied d'égalité. La solution du connecteur modulaire choisie transmet la puissance, les données et les signaux. Le connecteur offre une large gamme d'extension possible ainsi que d'options de mises à jour pour l'avenir.

Les connecteurs ne sont toutefois pas toujours faciles à utiliser dans l'environnement des systèmes d'énergie, notamment lorsqu'aucune visibilité directe n'est possible ou si l'accès est restreint.

Le cadre support Han-Modular® permet un branchement en aveugle sans contact visible

Dans de tels environnements, HARTING a développé un cadre support  Han-Modular® qui guident les deux faces d'un même connecteur vers la bonne position, permettant ainsi un « branchement en aveugle ». Ceci permet un assemblage sur des unités de charge de la batterie.

Modules Domino Han-Modular® : expérimentez le niveau supérieur de connecteurs industriels modulaires