HARTING gestaltet nachhaltige Zukunft
Connectivity für die Wasserstofftechnologie
Konfigurierbare Komponenten & System-Lösungen
Connectivity – im Sinne der Verbindungstechnik für die Übertragung von Daten, Signalen und Leistung – spielt eine entscheidende Rolle, wenn es um die Energieversorgung der Zukunft geht. So ist sie beispielsweise in der Herstellung von Wasserstoff von maßgeblicher Bedeutung, denn: eine durch Konnektivität gewährleistete effiziente Vernetzung aller einzusetzenden Komponenten und Systeme ist notwendig, um einen effektiven Kreislauf bei der Erzeugung- und Verteilung von Wasserstoff umzusetzen. Ebenso spielt die Verbindungsinfrastruktur zwischen Produzenten und Verbrauchern eine wichtige Rolle in der Wasserstofftechnologie.
Der Wasserstoffmarkt hat höchste Qualitätsansprüche in Bezug auf Sicherheit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Genau deshalb ist HARTING Ihr Partner, wenn es um Connectivity für die Wasserstofftechnologie geht. Denn das ist unser Ansporn: Effizient und nachhaltig Produkte und Lösungen zu entwickeln – für und mit unseren Kunden.
Welche Connectivity bieten wir im Bereich der Wasserstofferzeugung?
- HARTING Komponenten vereinfachen das Skalieren von Elektrolyseanlagen
- wir entwickeln besonders geeignete Connectivity-Möglichkeiten für Elektrolysesysteme
- aufgrund hoher Temperaturschwankungen ist eine permanente Überwachung aller Prozesssignale, wie etwa Druck-, Temperatur- und Durchflussmessung notwendig
- mit passender Connectivity ist eine zuverlässige Spannungsüberwachung auch bei hohen Umgebungstemperaturen möglich
Mit welcher Connectivity unterstützen wir beim Transport und der Speicherung von Wasserstoff?
- wir bieten Systemlösungen für die Connectivity beim Transport mit mobilen Speichern
- kundespezifische, passgenaue und platzsparende Connectivity für die Überwachung von Temperatur, Druck und Ventilpositionen
- auch als eigensichere Ex-i-Lösungen für alle Signale verfügbar
- Ventilansteuerung mit pneumatischen Anschlüssen möglich
- kundenspezifische und platzsparende Connectivity-Boxen in rostfreiem (V2A und V4A) oder pulverbeschichtetem Stahl erhältlich
In welchen Bereichen kommt unsere Connectivity zum Einsatz?
Brennstoffzellen für die Bahntechnik
- komplette Kabelkonfektionen, geprüft gemäß bahntechnischer Standards
- zuverlässige und langlebige HPR® Gehäuse für höchste Umweltanforderungen
- Konfektionen individuell konfigurierbar gemäß Applikationsanforderung
Brennstoffzellen im Marinebereich
- auch hier bietet HARTING ähnliche Systemlösungen wie für den Wasserstofftransport mit mobilen Speichern
- umfangreiches Produkt-Portfolio für Signal-, Daten- und Leistungsübertragung in bewährter HARTING Qualität, geprüft und dokumentiert
- auch als Komplettlösung verfügbar
Gefährdete Bereiche aufgeteilt in Zonen 0-2
Unsere Connectivity & Services für Sie
Han® Standardkomponenten
Han® Komponenten für intrinsisch sichere Kreise
Speziell auf die Anforderungen der IEC 60079-0 und IEC 60079-11 ausgerichtete Steckverbinder, einsetzbar in den Zonen 1 und 2. Besonders geeignet zur Übertragung von Signalen bei Messungen, Sensoren und Aktuatoren.
HARTING Kundenspezifische Komplett-Lösungen
HARTING Pushing Partnership by Co-Engineering
Mit unserem Co-Engineering unterstützen wir Sie in allen Projektphasen. Ein regelmäßiger Dialog und die frühzeitige Einbindung in den Projektverlauf geben Ihnen die Möglichkeit, jeden Schritt mitzugestalten.
- Co-Engineering spart Ihnen Ressourcen und Zeit
- profitieren Sie von unserem langjährigen Expertenwissen
- alle Projektphasen in regelmäßigen Live-Meetings verfolgen
Zertifizierungen und Zulassungen
Eigensichere elektrische Verbindungen einschl. kundenspezifischer Klemm-Boxen und deren optional steckbaren Kabelkonfektionen erfüllen u.a. die durch die ATEX-Richtlinien geforderten Luft- und Kriechstreckenabstände für die Zündschutzart Ex ia. Sensoren z.B. für Druck- und Temperaturüberwachung können so zuverlässig aus allen Ex-Zonen abgefragt werden.
- zulassungsfähige Gesamtlösungen für eine ATEX-Zertifizierung
Qualitätsprüfungen nach Norm
Höchste Qualität von Anfang an, garantiert durch unser hauseigendes Qualitäts- und Technologiecenter (HQT).
Connectivity für unterschiedlichste Bereiche
Die nachhaltigen HARTING Lösungen für die Wasserstoff-Industrie bieten Connectivity in den unterschiedlichsten Bereichen. Überall dort, wo Überwachung und Steuerung bei der Herstellung (Elektrolyse), Speicherung, Verteilung und Befüllung von Wasserstoff notwendig ist, kommen sowohl unsere modularen und individuell konfigurierbaren Komponenten als auch unsere kundenspezifischen System-Lösungen zum Einsatz.
Ihr Partner für kundenspezifische System-Lösungen
Wir wissen, dass Ihre Connectivity-Anforderungen oft individuelle Lösungen erfordern, um zum Beispiel steckbare Verbindungen für unterschiedliche Signale platzsparend zu kombinieren und diese für diverse Zulassungen zu qualifizieren. Aufgrund solcher Bedingungen sind optimale Lösungen schwer zu finden. Damit Sie sich voll und ganz auf Ihren Kernprozess konzentrieren können, übernehmen wir die Dienstleistung für Spezifikation, Auswahl und Entwicklung der zugehörigen Connectivity-Lösung. Wir begleiten Sie von der Idee bis hin zur Lösung.
Kompetenter Entwicklungspartner an Ihrer Seite
HARTING Experten mit langjährigen Know-how in der CAD-Entwicklung und dem Engineering von Komplettlösungen stehen Ihnen bei der gesamten Projektabwicklung zur Seite. In allen Belangen begleitet dabei unser akkreditiertes HARTING Technologie Center (HTC) die Qualifizierung, Validierung und ggf. die Zulassung. Wir bringen von Anfang an die nötige Erfahrung mit und sind seit vielen Jahren in verschiedenen Branchen aktiv, bei denen es auf zuverlässige Verbindungslösungen mit höchsten Umweltanforderungen ankommt – etwa in den Bereichen Offshore, Bahntechnik und Windkraft. Höchste Qualität also für energietechnische Anlagen, die auf eine lange Lebensdauer ausgelegt sind.
Benötigen Sie eine Connectivity-Lösung oder Unterstützung durch unser Co-Engineering? Kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner!
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular!
Wasserstofftechnologie FAQ
Was ist Wasserstofftechnologie?
Unter Wasserstofftechnologie versteht man die Nutzung von Wasserstoff als Energieträger. Wasserstoff kann durch Elektrolyse aus Wasser gewonnen werden und dient als sauberer und effizienter Energiespeicher. Die Wasserstofftechnologie umfasst verschiedene Anwendungen wie die Wasserstoff-Brennstoffzelle, in der Wasserstoff und Sauerstoff zu Wasser reagieren und dabei elektrische Energie erzeugen, sowie die Nutzung von Wasserstoff als Kraftstoff für Transportmittel. Die Wasserstofftechnologie gilt als eine mögliche Lösung für die Dekarbonisierung des Energiesektors und die Reduzierung der Treibhausgasemissionen.
Wie funktioniert Wasserstofftechnologie?
Die Wasserstofftechnologie basiert auf der Nutzung von Wasserstoff als Energieträger. Wasserstoff kann durch Elektrolyse aus Wasser gewonnen und anschließend in Brennstoffzellen oder Verbrennungsmotoren zur Stromerzeugung genutzt werden. In einer Brennstoffzelle reagiert Wasserstoff mit Luftsauerstoff und erzeugt dabei elektrische Energie. Die Wasserstofftechnologie hat das Potenzial, eine saubere und nachhaltige Energiequelle zu werden, da bei der Nutzung von Wasserstoff nur Wasser als Abfallprodukt entsteht.
Ist Wasserstofftechnologie nachhaltig?
Die Nutzung von Wasserstoff als Energieträger hat mehrere Vorteile. Wasserstoff kann in Brennstoffzellen zur Erzeugung von elektrischer Energie eingesetzt werden, wobei als einzige Emission Wasser entsteht. Die Wasserstofftechnologie hat das Potenzial, zur Dekarbonisierung des Energiesektors beizutragen, da Wasserstoff als erneuerbarer Energieträger genutzt werden kann.