Mostraremos a você a conectividade que guia com segurança através da transformação industrial
HARTING na HANNOVER MESSE de 2024
DETALHES DO EVENTO
- Datas: 22 a 26 de abril de 2024, 9h às 18h
- Local: Exhibition grounds, 30521 Hanover
- Mapa do pavilhão
- Estande de exposição: Pavilhão 11, estande C43
- Ingresso gratuito
Esperamos poder receber você na HANNOVER MESSE 2024!
A HARTING está criando futuro com tecnologias para pessoas. O futuro industiral é digital, elétrico e sustentável.
Nossa declaração de missão é "Conectar toda a sociedade elétrica" com os setores de indústria, mobilidade, energia, infraestrutura e agricultura.
A digitalização e a eletrificação com energia gerada de forma sustentável vão alcançar a descarbonização. O pilar disso é o cruzamento das linhas de dados e energia.
A HARTING desenvolve, produz e fornece conectividade para transmissão de dados e energia para os setores da Sociedade Completamente Elétrica.
Nossos destaques
Obtenha um panorama dos produtos e soluções do grupo de tecnologia na preparação para a feira.
Energia
Quer seja a geração descentralizada de energia, por exemplo através da tecnologia eólica ou solar, o armazenamento de energia em sistemas de baterias ou, mais recentemente, em sistemas de armazenamento de hidrogénio ou o controlo inteligente dos fluxos de energia através de redes inteligentes, cobrimos todas estas áreas com soluções de conectividade sob medida. Unimos todas as áreas para que a interação dos sistemas se torne realidade.
Indústria
A produção industrial moderna não pode mais prescindir de sistemas de controle inteligentes. A gestão energética da fábrica exige o registro contínuo de todos os dados disponíveis por uma ampla variedade de sensores, a fim de poder fazer declarações sobre a pegada de carbono, o balanço energético e a computação de ponta com conexão com a nuvem, entre outras coisas. Esta é a única maneira de implementar locais de produção e de rede com eficiência energética em todo o mundo.
Mobilidade
Para a HARTING, a mobilidade não se trata apenas de mobilidade elétrica e da nossa oferta de sistemas de infraestrutura de carregamento. A conectividade tornou-se indispensável na tecnologia ferroviária, seja para transporte de longa distância ou local. Veículos eficientes e com disponibilidade máxima devem ser adaptáveis de forma flexível e gerar o mínimo de tempo de inatividade possível durante trabalhos de manutenção ou reparação. A conectividade deixou a sua marca aqui, por exemplo, como solução de comunicação para sistemas de informação de passageiros, bem como para fornecer energia a drives na faixa de alta tensão.
PERGUNTAS FREQUENTES HANNOVER MESSE
Quando acontece a HANNOVER MESSE 2024?
A HANNOVER MESSE será realizada entre os dias 22 a 26 de abril de 2024 .
Onde posso conseguir um ingresso gratuito para a HANNOVER MESSE?
Receba seu ingresso gratuito para a HANNOVER MESSE 2024 aqui.
Onde posso encontrar a programação dos eventos da HANNOVER MESSE 2024?
Muitos eventos emocionantes estão ocorrendo ao longo dos cinco dias. Você encontra a programação dos eventos da HANNOVER MESSE aqui!
Como chegar de carro na HANNOVER MESSE?
Se você estiver vindo do norte/sul, pegue a A7 em direção a Hannover, depois a A37 em direção à Messe (feira comercial). Se você vier do oeste ou leste, pegue a A2 em direção a entrada Hannover, em seu GPS: 30521 Hannover, 'Hermesallee' (nome da estrada) ou 'Messegelände' (significado: local da feira); uma quantidade suficiente de estacionamento pago está disponível e bem sinalizado ao redor do local da feira. As estações de carregamento para carros elétricos podem ser encontradas no estacionamento Nord 4 (Norte 4) e Süd 32 (Sul 32).
Como chegar na Hannover Messe usando transporte público?
Com S-Bahn (trem suburbano), ônibus e trem urbano
- Linha S4 para a estação Hannover Messe
- Linha de trem da cidade 8 e 18 até a entrada NORD (Norte)
- Linha 6 e 16 de trem da cidade até a entrada OST (LESTE)
- O ônibus número 340 e 341 para a entrada SÜD (SUL)
- U-Bahn (metrô) linhas 8 e 18 até a entrada NORD (NORTE)
Nota: As entradas da Hannover Messe não permitem o uso gratuito do sistema de transporte público.
Usando os serviços ferroviários nacionais da Deutsche Bahn:
- Estação de destino: Hannover/Laatzen. Pegue o U-Bahn (metrô) 8/18 e S-Bahn (trem suburbano) S4 na Estação Central para chegar lá
Como chegar na Hannover Messe vindo do Aeroporto Hannover (HAJ)?
S-Bahn (trem suburbano) linha 5 em direção à Estação Central de Hannover. A partir daí, continue com a linha 8 do U-Bahn (metrô). A viagem leva cerca de 1 hora. Pegue o ônibus que circula durante a época da feira entre o Terminal C do aeroporto e o local da feira (OESTE). A viagem leva cerca de 45 minutos.
Quantos visitantes e expositores a Hannover Messe recebe?
Com mais de 130.000 visitantes e mais de 4.000 expositores anuais (desde 2023), a Hannover Messe é a maior feira industrial do mundo.
Onde encontro a HARTING na Hannover Messe 2024?
Você encontra a HARTING na HANNOVER MESSE 2024 no Pavilhão 11, Estande C43.
Onde encontro o mapa do pavilhão para a HANNOVER MESSE 2024?
Você encontra o mapa do pavilhão para a HANNOVER MESSE 2024 aqui
"All Electric Society" arena
HARTING is also a partner of the "All Electric Society" arena, which is being organised by the ZVEI in a new format for the first time this year. A varied programme of events awaits you right next to us in Hall 11 - we look forward to your visit!
Hannover Messe e HARTING - uma parceria de confiança desde 1947
A história da HANNOVER MESSE começou em 1947, durante os anos do pós-guerra. Naquela época, os ocupantes da zona americana/britânica pediram à Alemanha Ocidental, apesar de sua economia desolada, que recuperasse sua autossuficiência e fortalecesse as exportações. Foi fundada então a German Trade Fair Limited e a primeira feira de exportação em Hannover foi organizada naquele mesmo ano.
Foi um sucesso direto e total! Durante os 21 dias da feira em Hannover, 1.300 empresas foram representadas, incluindo Wilhelm Harting e sua empresa "Wilhelm Harting Mechanische Werkstätten", fundada em 1945. Foram fechados ao todo 1934 contratos de exportação no valor de 31,6 milhões de dólares americanos e cerca de 770.000 visitantes foram registrados na primeira feira de exportação em Hanôver.
"Ele queria conhecer novos clientes", lembra Dietmar Harting, que acompanhava seu pai, junto com seu irmão Jürgen, durante sua infância. A "Feira de Exportação" foi uma grande experiência para os dois meninos. "Havia sorvete, bananas e bolo", diz Dietmar Harting.
Wilhelm Harting, o fundador da empresa, não poderia saber então que a terceira geração, seus netos Philip e Maresa Harting, continuariam a administrar a empresa, um grupo tecnológico com cerca de 6.200 funcionários.
Mais de 75 anos de destaques da HARTING na HANNOVER MESSE
Um protótipo do conector Han® na HANNOVER MESSE
Como empresa de tecnologia, também estivemos na HANNOVER MESSE durante os anos que se seguiram. Demonstramos uma visão empreendedora e uma capacidade de antecipação das tendências tecnológicas e das necessidades dos clientes e dos mercados. A produção de equipamentos médicos, gravadores e jukeboxes dominou a década seguinte. O conector Han®, patenteado em 1956, e nossas subsequentes inovações em conectores começaram uma história de sucesso que nos trouxe muita atenção na feira. Quinze anos após a primeira feira industrial em Hanôver, o estande de exposição evoluiu significativamente. O negócio principal tinha mudado de cercas de pasto e utilidades domésticos para conectores industriais. Até hoje, somos o líder mundial do mercado no campo de conectores industriais. Uma nova era começou com a tendência de globalização a partir do final dos anos 1970 - o primeiro passo em direção a uma empresa global.
O Chanceler Helmut Kohl visita o estande da HARTING
Em 1995, o chanceler federal Helmut Kohl nomeou Dietmar Harting, na época membro do conselho da Associação Alemã de Fabricantes de Eletricidade e Eletrônica (ZVEI) e vice-presidente da Associação Europeia de Fabricantes de Componentes Eletrônicos (EECA), para o Conselho de Pesquisa, Tecnologia e Inovação, o qual ele mesmo fundara. Até o final da chancelaria de Kohl, em 1998, Dietmar Harting era membro deste comitê de especialistas de primeira classe. No mesmo ano, o chanceler visitou o estande da HARTING no HANNOVER MESSE pela primeira vez.
50º aniversário da HANNOVER MESSE
Cinquenta anos da HANNOVER MESSE e cinquenta anos da participação da HARTING: numa pequena cerimônia, Margrit e Dietmar Harting foram presenteados com um certificado pelo Prof. Dr. Goehrmann (esquerda), o Presidente da Deutsche Messe AG. Entre os benfeitores estava Ernst Raue (à direita), chefe da divisão de negócios da HANNOVER MESSE.
Há 50 anos usamos este fórum para pesquisa, tecnologia e indústria como uma plataforma de comunicação. Apresentamos muitos desenvolvimentos inovadores: componentes de barramento de campo para tecnologia de automação descentralizada e sistemas de transmissão de dados em fibra óptica para aplicações industriais, o VS 3000 - um sistema pioneiro de cabos de distribuição, o Han R23 - o primeiro conector circular para aplicações industriais, a famosa produção do conector industrial Han, Han Quintax - um sistema de conexão industrial para cabos de barramento de dados blindados e conectores Han Drive e Han Modular para conexões de motores.
O presidente Barack Obama, a Chanceler Angela Merkel e o PRÊMIO HERMES 2016
Um ótimo clima no estande da HARTING: Margrit Harting, Maresa Harting-Hertz, Dietmar Harting, Philip Harting, bem como Angela Merkel e Barack Obama têm todos os motivos para rir - na véspera do dia em que ganhamos prêmio HERMES (o "Oscar dos Engenheiros") pela segunda vez desde 2006.
"Esta feira comercial ficará na história da HARTING": é assim que cada um de nossos funcionários se sente ao meio-dia do primeiro dia da feira, mesmo que nenhum cliente tenha sido capaz de colocar os pés em nosso estande até então.
Nossos colegas se sentiram assim por causa do que havia acontecido nas últimas 24 horas. "Provavelmente levará mais alguns dias para processar e apreciar isto", admitiu Philip Harting.
A empolgação começou muitos meses antes da feira.
Após os Estados Unidos da América terem sido escolhidos como o país parceiro da HANNOVER MESSE 2016, ficou claro no início do ano que seria o presidente americano, Barack Obama quem, juntamente com a chanceler Angela Merkel, abriria o mundialmente famoso salão industrial. A visita obrigatória do Chanceler com o representante do país parceiro, o Presidente Barack Obama, chamou a atenção; isto significava que havia medidas especiais de segurança para todos os participantes e expositores.
Philip Harting resumiu os sentimentos da seguinte forma: "Estávamos tensos e muito entusiasmados."
Poucos dias antes da feira, cresciam as indicações de que Barack Obama não apenas entraria no salão 11, onde está localizado nosso estande, mas que a HARTING também havia sido selecionada para seu passeio. E assim, naquela segunda-feira, às dez e meia, o simpático, relaxado e muito impressionante Barack Obama apareceu junto com a chanceler Angela Merkel em nosso estande. Um momento indescritível. A história da HARTING foi escrita aqui. A família Harting recebeu os visitantes ilustres. "Nós estávamos preparados para tudo! Mas não para a primeira pergunta do presidente sobre nossos sapatos, que obviamente todos em nosso estande estavam usando", ri Margrit Harting. Apenas algumas horas antes da visita de Obama, foi tomada outra decisão emocionante: O vencedor do prêmio HERMES AWARD 2016. Em poucas horas, a notícia foi anunciada: tínhamos ganhado novamente o Prêmio HERMES, exatamente dez anos depois de nosso primeiro Prêmio HERMES, em 2006! Durante sua visita, Obama e Merkel também ficaram impressionados com nosso HARTING MICA®, com o qual ganhamos o prêmio. É imperceptível à primeira vista. Instalado no veículo conceito "Etos" da Rinspeed AG, ele resume a descrição "pequeno mas poderoso". HARTING MICA® é uma plataforma modular que consiste em hardware e software abertos que podem ser adaptados rapidamente e de forma econômica para combinarem com muitas aplicações industriais. Ao operar no carro esportivo amarelo brilhante "Etos", o MICA® registra e transmite continuamente dados de drive e motor usando sensores e etiquetas RFID.
HANNOVER MESSE e HARTING hoje
Hannover, em abril, é para nós a feira mais importante há mais de sete décadas. Em nosso estande principal e como parceira em vários estandes conjuntos, a HARTING se apresenta consistentemente como uma empresa de tecnologia inovadora. Com nossas soluções completas de hardware e software para todas as aplicações de conectividade industrial, evoluímos para um fornecedor de soluções para a transformação industrial.
Nosso compromisso com a feira vai muito além da mera presença visual. O estreito senso de pertencimento é documentado pelos muitos anos de compromisso de Dietmar Harting como Presidente do Conselho Consultivo de Expositores da HANNOVER MESSE, bem como seu envolvimento no Comitê de Construção e Investimento da Deutsche Messe AG Hannover e no Conselho Supervisor da Deutsche Messe AG (e a partir de 2002 como seu Vice-Presidente). Dietmar Harting foi homenageado por estes muitos compromissos com a Medalha de Mérito da Baixa Saxônia (2004) e a Medalha de Ouro de Honra da Feira (2006). Em 2019, seu filho Philip Harting foi eleito seu sucessor como o novo Presidente do Conselho da AUMA (Associação da Indústria Alemã de Feiras).