산업용 이더넷 위크 - HARTING, IIoT 개척자들을 매혹하다

사물 인터넷(IoT)은 자산을 인터넷에 올려 디지털 트윈(Digital Twin)의 토대를 구축하는 데 필수적인 기술입니다. 이와 동시에, 프로세스 디지털화와 자산의 디지털 연결은 산업부문 사용자에게 큰 도전을 제시합니다. 귀사를 위해 필수적인 다음 단계는 무엇이고, 귀사 기계설비의 성공적 네트워킹을 위해 어떤 기술을 신뢰하십니까? 다른 기업들은 시장에서 어떤 전략을 추구합니까? 이 외에도 다양한 흥미로운 질문들에 대한 해법을 명확히 제시하고자, HARTING은 2월 21일부터 23일까지 두 번째 산업용 이더넷 위크를 개최했습니다. 이 곳에서 매년 산업 및 IT 분야 선구자들과 아이디어 리더들이 모여 IIoT로의 길에 대한 올바른 해법을 제시합니다


이벤트 첫째 날은 산업 변혁에 초점을 두고 시작되었습니다. 이 문제에 대한 설명을 위해, Schaeffler, Microsoft, IoT Use Case의 전문가들이 Espelkamp의 포럼에 초대되었습니다. 첫 발표로 Schaeffler의 마티아스 하프너(Matthias Hafner)가 머신 파크를 전 세계적으로 네트워크 연결하는 방법과 이에 필요한 요구 사항을 개략적으로 제시했습니다. 네트워킹이 추구하는 것은 조정이 필요한 경우 기계 데이터 및 제어에 대한 개요와 액세스를 동시에 제공하는 것입니다. 이는 한 개의 공장이나 한 나라뿐만 아니라 전 세계적으로.

"Make the Metaverse real!"(메타버스를 실현하자!)라는 제목으로, 마이크로소프트의 Max Morwind(막스 모어빈트)는 미래 가상 공장으로의 여행을 방문객에게 선사했습니다. 이러한 메타버스 구현을 위해 점점 더 많은 데이터가 수집 및 처리되어, 기계 세계에서 클라우드 플랫폼으로 넘어가고 있습니다. 이러한 발전은 IT와 OT가 점점 더 융합되고 있음을 의미하며, IT 솔루션이 산업 생산에서 그 어느 때보다 중요한 역할을 수행하고 있다는 것을 말해줍니다.

IoT Use Case의 CEO이자 공동 설립자인 Madeleine Mickeleit(마델라인 미켈라이트)는 이러한 추가 데이터 네트워킹이 어떻게 공정 안정성을 높이고 고장을 방지할 수 있는지를 보여주었습니다. 스마트 센서가 잠재적 고장을 이미 감지하고 실제 고장이 발생하기 전에 작업자에게 경고할 수 있는 성공적 적용 사례가 소개되었습니다. 생생한 사례를 통해 참석자들은 추가 기계 모니터링에 소요되는 작은 투자가 어떻게 매우 빠르게 성과를 낼 수 있는지 확인할 수 있었습니다.

공장 설치

둘째 날, 집중된 관심은 공장 설비로 향했습니다. Fluke Networks, Beckhoff, EPlan 및 HARTING의 게스트들은 캐비닛 없는 기계와 에지 컴퓨터를 위한 커넥티비티 솔루션, 무고장 네트워크 성능을 위한 테스트 장비 및 미래 공장 자동화 데이터 네트워크를 위한 최적의 인프라를 소개했습니다.

참가자들은 현장 결선 가능 커넥터가 어떻게 조립되고 데이터 네트워크에 사용하기 위해 어떤 테스트를 거치는지 실시간으로 확인할 수 있었습니다. 두 번째 날의 마지막에는 Timm Hauschke(팀 하우쉬케)(EPlan)와 Max von Behren(막스 폰 베렌)(HARTING)이 설치 기술에 있어 설계 데이터의 가용성이 얼마나 중요한지를 보여주었습니다.

장치 설계를 향한 스포트라이트

세 번째 날은 미래 장치 세대의 개발에 대해 집중적으로 다루었습니다. 싱글 페어 이더넷은 개발자들이 염두에 두어야 할 주요 주제 중 하나입니다. 한 쌍의 구리선만으로 이루어진 공간 및 자원 절약형 데이터 인프라는 소재 절약 가능성이 상당합니다. SPE 덕분에 향후 높은 데이터 전송률이 현장 수준의 기계에 효율적으로 전달될 수 있습니다. Matthias Fritsche(마티아스 프릿취)(HARTING)가 최신 개발 상황에 대한 업데이트를 제공한 후, Analog Devices와 Sparkfun의 게스트들이 이야기를 나누었습니다. Michal Brychta(미칼 브릿타)(Analog Devices)와 Kirk Benell(커크 버넬)(Sparkfun)은 SPE를 통한 전력 전송의 가능성과 메이커 씬에서 혁신적 애플리케이션에 대한 SPE 활용법에 대해 소개했습니다.

1조 개의 옵션 - 올바른 데이터로 가능합니다

소형화는 장치의 PCB 설계에 점점 더 큰 부담으로 작용합니다. 더 콤팩트한 기기를 사용할수록, 동시에 공간의 보다 효율적인 사용도 요구됩니다.  이로써 커넥티비티에도 새로운 도전이 제기됩니다. 이제, 요건에 맞게 적응 가능한 모듈형 커넥터가 솔루션을 제공합니다. 안스가 토마스(Ansgar Thomas)(HARTING)는 har-modular에 대해 간략하게 소개하며, 1조 가지의 개별 모듈 조합으로 인해 개발자들이 즐길 수 있는 자유에 대해 설명했습니다. 단위 수량이나 배치 사이즈 1부터 온라인으로 구성하면 데이터 세트와 동시에 배송됩니다.  

마지막 시간에는 Supplyframe의 우베 크노르 박사(Dr. Uwe Knorr)와 막스 폰 베렌(Max von Behren)(HARTING)이 올바른 데이터의 중요성을 보여주었습니다. 효율적인 PCB 설계를 위해, 개발자들은 많은 시간 올바른 구성 요소를 찾고 적절한 개발 데이터를 통합하는 데 투자해 왔습니다. PCB 설계에 필요한 데이터 간소화를 통해, 엄청난 최적화 잠재력이 보장됩니다. HARTING은 사용자에게 최상의 지원을 제공하고자, 이미 각 제품에 대한 모든 관련 개발 데이터를 수집해 두었습니다.

60여개국에서 1,600개 제품 등록  

작년에 이어 두번째로 개최된 산업용 이더넷 위크는 완전한 성공을 거두었습니다. HARTING 테크놀로지 그룹이 IIoT의 든든한 지원자라는 이미지에 걸맞게, 올해 개최된 2023년 이벤트는 또 한번 산업용 이더넷 솔루션 분야의 리더들을 다시 불러모아, 활발한 교류의 장을 마련했습니다.