Gegründet in Zhuhai für die konsequente Marktbearbeitung in China
Fabriken in China - Automatisierung in der Fertigung
Marcus Goettig, General Manager HARTING Zhuhai Manufacturing
Dienstleistungen für die asiatisch-pazifische Region, um die Zukunft zu gewinnen. In den vergangenen 20 Jahren hat das Werk von HARTING (Zhuhai) konsequent die Entwicklungsidee „local für local“ umgesetzt. Neben dem großen Engagement auf dem chinesischen Markt erbringt das Werk Dienstleistungen für den gesamten asiatisch-pazifischen Raum.
Die Geschichte der Produktionsstätte HARTING (Zhuhai) Manufacturing reicht bis in das Jahr 1998 zurück. Seit dem Beitritt Chinas zur WTO im Jahr 2001 hat die Bedeutung des chinesischen Marktes deutlich zugenommen. Um auf dem chinesischen Markt besser abzuschneiden und um den chinesischen Kunden bessere Dienstleistungen zu bieten, hat HARTING die Umsetzung des Kurses „local for local“ in China beschleunigt, was durch die Errichtung eines neuen Werks in Zhuhai im Jahr 2007, einschließlich lokaler Aktivitäten im Bereich Forschung und Entwicklung, deutlich wurde. Inzwischen ist das Werk in Zhuhai einer der größten voll integrierten Produktionsstandorte der HARTING Gruppe weltweit. Im Laufe der Jahre hat sich das Produktportfolio von einer einzigen Produktreihe von Leiterplattensteckverbindern zu einer kompletten Produktpalette von Daten-, Signal- und Energieleitungen erweitert. Gleichzeitig ist das Werk in Zhuhai in der Lage, kundenspezifische Lösungen vor Ort zu liefern.
Erkundungen und Praktiken der Produktionsweise „local für local“
In Verbindung mit der Produktionsweise „local für local“ entsprechen die Produkte und Dienstleistungen des Werks in Zhuhai den lokalen Anforderungen in China. Die Diversifizierung der Produkte und Dienstleistungen stellte auch höhere Anforderungen an das Werk von HARTING (Zhuhai).
Was die Standardprodukte betrifft, so haben die vollautomatischen Montage-, Einbau- und Prüfanlagen die Massenproduktion ermöglicht. Im Hinblick auf kundenspezifische lokale Lösungen hat das Werk in Zhuhai geschlossene Kreisläufe für die Bedarfsanalyse, die lokale Forschung und Entwicklung, die lokale Produktion und das lokale Lieferkettenmanagement entwickelt. Das nach ISO 17025/CNAS zertifizierte unabhängige Labor kann für die Prüfung, Verifizierung und Freigabe von Produkten genutzt werden, um die verschiedenen Anforderungen der chinesischen Kunden an Kriterien wie eine schnelle Reaktion, eine pünktliche Lieferung und an den Umweltschutz zu erfüllen.
Das Geheimnis der Erhaltung des Wettbewerbsvorteils im Hinblick auf „local für local“
- Verbesserte Produktwettbewerbsfähigkeit. Mit dem Innovationstempo mithalten, die Marktführerschaft beanspruchen und festigen, indem man als Erster innovative Produkte einführt und gleichzeitig ein breiteres Produktportfolio anbietet.
- Verstärkte Teamarbeit in Verbindung mit einem flachen Management.
- Verbesserte Effizienz des Managements. Anpassung der Organisationsstruktur an Marktnachfrage und Markttrends.
Errichtung des neuen grünen digitalen Werks
Im Sinne der HARTING-Vision „Zukunft gestalten mit Technologie für Menschen“ wird das Werk in Zhuhai aktiv soziale Verantwortung übernehmen und zukünftige „local für local“-Strategien planen, die auf den beiden Dimensionen „Ökologisierung“ und „Digitalisierung“ basieren. Ziel ist es, ein zu 100 % nachhaltiger Produktionsstandort zu werden und dadurch die Kohlendioxidemissionen im Park zu reduzieren. Darüber hinaus wird an Solarpaneelen geforscht, um in den nächsten Jahren die Autarkie beim Energieverbrauch voranzutreiben. Die Digitalisierung zielt darauf ab, die Dateninseln in der Automatisierung zu beseitigen und Datenketten zu schaffen, die aus Daten der Produktionsplanung, der Fertigung, der Lagerung, der Logistik und anderer Produktionsglieder bestehen. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt auf dem Aufbau eines MES-Systems, um eine intelligente Steuerung der Produktion und des Energieverbrauchs vor Ort zu realisieren.
Als führendes Unternehmen der Branche hat HARTING seit 30 Jahren Wurzeln in China. Das Werk in Zhuhai hat zusammen mit der Gruppe stets einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der chinesischen Gesellschaft geleistet.