Agricultura de precisión: Agricultura sostenible, eficiente y resistente en el EEE
Prof. Dr agr. Karl Wild
Posición: Profesor de Tecnología en Horticultura y Agricultura en HTW Dresden
tec.news: ¿Qué pueden aportar los métodos de agricultura de precisión a la mejora de la sostenibilidad y la compatibilidad medioambiental en la agricultura? ¿Qué impacto tiene esto en el balance deCO2?
Prof. Dr. agr. Karl Wild: La agricultura de precisión permite utilizar los recursos de producción de forma más selectiva, lo que puede reducir significativamente el uso de pesticidas o fertilizantes, por ejemplo. La optimización basada en datos de las rotaciones de cultivos y los sistemas de cultivo o las estrategias de cosecha también contribuyen a aumentar la sostenibilidad y la compatibilidad medioambiental. La mejora de los métodos de gestión del suelo puede reducir la emisión de óxido nitroso, un potente gas de efecto invernadero, y aumentar el almacenamiento deCO2 o carbono en el suelo. Además, unos procesos operativos más eficientes y la reducción del uso de maquinaria pesada pueden reducir el consumo de combustibles fósiles y, en consecuencia, las emisiones deCO2.
tec.news: ¿Qué papel desempeña la conducción autónoma en sus proyectos prácticos de investigación?
Prof. Dr agr. Karl Wild: Mientras tanto, la conducción altamente automatizada representa el estado del arte en la agricultura. "El trabajo autónomo", sin embargo, es el reto clave aquí, porque no se trata sólo de conducir, sino sobre todo de la ejecución óptima de procesos como el cultivo del suelo, la fertilización o la cosecha. En el futuro, la tecnología tendrá que sustituir a los operarios que antes supervisaban los procesos, realizaban los ajustes de las máquinas o rectificaban las averías. Para lograrlo, necesitaremos sensores, análisis de datos y actuadores adecuados, mientras que la inteligencia artificial y el aprendizaje automático también pueden ayudarnos en este contexto. Esta área representa un punto central de nuestro trabajo. Además, también nos estamos centrando en investigar y optimizar la integración de vehículos autónomos en las operaciones agrícolas, como el "Agbot" de nuestro socio AgXeed. Mientras AgXeed se centra en la conducción autónoma y en el tractor, nosotros, como ya se ha dicho, nos centramos en el implemento acoplado al tractor, es decir, en la regulación y el control de procesos en el implemento sin intervención humana.
tec.news: En un campo de investigación de Pillnitz, se aprovecha la energía fotovoltaica al tiempo que se practica una agricultura de vanguardia entre las hileras de módulos. ¿Cómo se llevan entre sí los vehículos y las filas de módulos?
Prof. Dr agr. Karl Wild: La agrofotovoltaica (APV) es un concepto que pretende utilizar la misma superficie para la generación de energía solar y la agricultura al mismo tiempo. Nuestra instalación de ensayo e investigación consta de módulos bifaciales (es decir, que producen electricidad tanto por delante como por detrás) de unos 3 m de altura, colocados verticalmente y dispuestos en varias filas a 12 m de distancia. Practicamos la agricultura de precisión entre las filas de módulos. Trabajamos tanto con tractores estándar como con nuestro Agbot. Dado que la precisión de localización y navegación de los vehículos es de +/- 2 cm, podemos circular relativamente cerca de las filas de módulos. La APV es sin duda un modelo para el futuro.
También tenemos que obtener electricidad renovable a partir de tierras de cultivo, y con este concepto sólo se necesita realmente un 10% de las tierras de cultivo. Nuestros ensayos también han demostrado que la agricultura puede beneficiarse de hecho de las filas de módulos. Por ejemplo, se reduce la pérdida de suelo por erosión y aumenta la biodiversidad.
Acerca de AgXeed
La empresa tecnológica AgXeed y HARTING llevan varios años cooperando en el campo de la agricultura de precisión. AgXeed ofrece soluciones integrales de autonomía, como la serie de robots "AgBot" para el cultivo autónomo de tierras de labor. En este contexto, la interfaz de alta tensión AEF suministrada por HARTING está realizando una valiosa contribución a la electrificación. En comparación con la maquinaria agrícola que utiliza motores hidráulicos, esto se traduce en una mayor eficiencia, al tiempo que se fomenta la sostenibilidad.
Lea la entrevista completa con el Profesor Dr. Karl Wild sobre agricultura de precisión y agricultura inteligente:
Detlef Sieverdingbeck
Posición: General Manager Corporate Communication & Branding
- Departamento: CCB
- Empresa: HARTING Stiftung & Co. KG