我們的環境

“綠色是我們的思考方式,綠色是我們的行動方式。”*

*浩亭技術集團董事會

我們勇於承擔責任。多年來,我們一直在工作中採取各種具體措施。迄今為止,我們實施了許多環境保護項目。但每個偉大的行動都需要有切入點。需要有一個以身作則的人。對我們來說,這就是浩亭家族本身。為什麼這樣說呢?三代人以來,他們一直在踐行著可持續性的理念。早在 25 年前,他們就堅定地將環保融入技術集團的願景。在規劃未來的企業戰略時,他們也會認真考慮環境問題。這將惠及我們的子孫後代! 

經營企業和保護環境並不相互排斥。我們相信,為了取得長期成功,我們必須同時考慮這兩個方面。

Dietmar Harting
浩亭技術集團董事會成員、合夥人

避免、減少和抵消溫室氣體的目標指導著我們企業保護氣候的努力。避免和減少溫室氣體是我們的首要任務。

我們不會試圖通過補償服務(如補償證書)來 “漂綠” 我們的環境績效。我們努力對健康的氣候產生可持續的影響。

Philip Harting
浩亭技術集團董事會主席

我們的根基非常牢固

1989 年 - 啟動 HAR-TY 獎- 環境保護工作只有切實落實到位時才會結出勝利的果實。作為一種激勵機制,Margrit Harting (洪瑪嘉) 在30 多年前創立了HAR-TY 獎。該獎項每年頒發給在職業安全和環境保護方面取得最佳成績的部門。
1991 年 – “一條街,許多樹:一條林蔭大道!” 埃斯佩爾坎普工廠的員工幫忙在 2 號工廠的旁邊種植了一排高加索酸橙樹。今天,這個巨大的綠色空間將使您在陰涼的長椅上流連忘返。
1995 年 – 為了超越法律要求進一步提高自身的環境績效,浩亭註冊加入了歐盟制定的生態管理和審計計劃 (EMAS)。
1996 年 – 我們一直在努力變得更好。這就是我們正在根據 DIN EN ISO 14001 環境管理體係為持續改進我們的環境奠定基礎的原因所在。
2011 年 – 第一個使用電力運行的班車服務車隊。如今,車隊中的電動汽車可滿足各種要求。我們的現場充電點確保它們隨時可供使用。
2012 年 – 浩亭採用區域氣候友好型生物甲烷。這可幫助我們每年減排 5,430 噸二氧化碳。而我們的熱電聯產發電廠每年可以為 1000 戶四口之家供電,為 200 戶獨戶家庭供暖。
2013 年 – 浩亭技術集團開始在德國工廠使用可再生能源。如今,我們在德國使用的電力 100% 來自經過認證的德國水電。
2014 年 – 更進一步。浩亭在德國公司總部的 HQT 安裝第一個光伏系統。從那時起,我們的光伏設施數量一直在穩步增加。
2019 年 - 無論是綠地、昆蟲旅館還是光伏設施。在建設我們的歐洲配送中心 (EDC) 時,我們不僅優先考慮如何最大限度地提高能源效率並利用地熱能源,而且還優化了人類和環境的條件。
2020 年 – 現在,第一個光伏設施已經在德國浩亭安裝完成,同時也開始了海外擴展之路。羅馬尼亞領先一步。
今天,我們在德國使用的能源有 99% 以上都是可再生能源或氣候中性能源。我們將在未來繼續改進這一領域,並更多地關注我們的國際分支機構。

我們的小小腳印是在社會在保護環境方面邁出的一大步

在浩亭,我們正在積極努力,通過保護世界的美麗和多樣性來造福子孫後代。有時我們會邁大步,有時會邁小步。但我們從未停滯不前。 

除了可再生能源,我們還關注多個保護環境的措施和項目。而且也取得了積極的結果!在過去幾年中,我們的企業碳足跡*已大幅減少。

*企業碳足跡 (CCF) 代表公司的二氧化碳排放量。它是環境績效的重要指標。

“永不放棄。永不止步。”* 

*Marcus Tullius Cicero,106 – 43 B.C.

為了可持續地保護世界,需要將長期戰略牢牢融入公司的未來規劃中。我們依靠三大支柱來實現我們的環境目標。

系統性和有效性

執行

生態路線

環境保護,人人有責。我們意識到這一責任,並共同作出表率。


透明度和標準化

我們衡量與環境相關的材料流和能量流,並製定國際環境標準,以幫助我們改善環境績效。 


氣候保護

執行

能源

我們不斷優化我們的能源效率以及產品和基礎設施的能源足跡。我們專注於自己發電並使用可再生能源

 


綠色基礎設施

我們通過高效的建築、基礎設施、機械、工廠和系統來實現我們的環保生產


個人出行

我們通過提供和支援環境友好的出行概念,專注於氣候中性出行


軌道交通

我們選擇環保包裝,並與我們的合作夥伴一起,不斷改善我們的運輸路線方式以實現氣候中性供應鏈。我們的內部運輸是氣候中性的。


資源和自然保護

執行

生態設計與循環經濟

環境因素在開發和採購過程中有著堅實的基礎。

我們堅持我們的“白名單和黑名單”,以持續

  • 減少
  • 代替
  • 消除

有害物質。

通過我們的設計和製造理念,我們考慮了產品的可回收性優化產品中的回收成分含量

“我們今天的所作所為將決定明天的世界會是什麼樣子。”* 

*Marie von Ebner-Eschenbach, 1830 – 1916

“我們” 具有決定性的意義。因為要想真正做出改變,需要我們每一個人的努力。這就是我們在浩亭非常重視各個層面的環境保護的原因所在。然而,更重要的是我們的員工,他們不僅通過綠色思維,而且通過日常行動中的綠色行為,為浩亭做出了重大貢獻。下面的例子顯示了技術集團如何在各個層面上實際實施環境保護,並考慮各種環境因素。 

擁有 "氣候保護企業“ 身份超過 10 年

我們是氣候保護企業全國先驅倡議成員。為了表彰我們在氣候保護和能源效率方面取得的卓越成就,浩亭早在 2011 年就獲得了 “氣候保護企業” 的官方認證。

您可以在此處找到我們獲獎的原因。

浩亭工作自行車

和許多其他同事一樣,Ralf Kröger 通過參加 “工作自行車” 活動向浩亭租賃了電動自行車,而且他對此興奮不已!我們問他為什麼要這麼做。 

浩亭:Kröger 先生,您決定租用電動自行車的原因是什麼? 
Ralf Kröger:
首先,我想要有一輛電動自行車,以便我可以騎著它去上班。我喜歡騎車。然而,作為一名工廠維護工程師,我每天的大部分時間都是站著的。對我來說,租用一輛帶電機的電動自行車的機會可謂是恰逢其時。 

浩亭:您會經常使用電動自行車嗎? 
Ralf Kröger:
當然!我幾乎每天都會騎著它去上班。即使在天氣不是很好的情況下。在颳風的日子裡,我現在也能得到幫助。但在不上班的時候,我也會使用電動自行車,從一個地方騎車前往另一個地方來享受閒暇時光。您不會相信,您在居住地附近發現的所有東西,您在開車出行時從來都沒有注意到。 

浩亭:對我們所有人來說,可能都有過這樣的感受。除此之外,您還有什麼經歷? 
Ralf Kröger:
在騎車出行時,我不僅能夠在下班後輕鬆地回家,而且還能在早上精神抖擻地開始一天的工作。我是開車去上班還是騎車去上班,所用的時間幾乎沒有區別。它還能讓我保持健康。順便說一句,我的同事也說過同樣的話。我們都認為,我們從來沒有像現在這樣頻繁地騎車出行。 

浩亭:那麼,您會向別人推薦嗎? 
Ralf Kröger:
(笑)我想,您已經從我們的談話中看出來了,不是嗎?是的,我建議大家多騎車出行!您可以獲得新的印象,同時也有益於您的健康和環境。現在,我妻子和我甚至在考慮處理掉我們的第二輛車。 

浩亭: 嗯,我們認為這是個好主意。感謝您接受我們的採訪,Ralf Kröger! 

一次性用品不復存在

有些在許多國家已經成為慣例的做法,在一些國家尚未成為標準。因此,我們在珠海的子公司的轉型就變得更有價值。從 2022 年開始,我們在那裡工作的同事只使用可重複使用的餐具,以此來代替一次性餐具。現在人們不再直接用瓶子喝水,而是改用了玻璃杯。這不僅減少了浪費的水量, 而且我們每年還能省下大約 1500 個塑料瓶。


 


 

Get in touch
CSR Corporate Social Responsibility
聯繫人