ハーティングテクノロジーグループ - 持続可能な未来へのリンク

2023 年4 月17日(月)、ドイツ・エスペルカンプ / ハノーバー発--- 「Making the Difference(変化をもたらす)」:このテーマのもと、ハーティングテクノロジーグループはハノーバー・メッセで持続可能な未来のためのソリューションを展示します。記者会見では、再生可能エネルギーや分散型エネルギー供給のための接続やケーブルソリューションについて紹介されました。また、デジタル化のためのエコシステム、効率的で持続可能なライフサイクルのためのコネクタについても説明しました。

 

今年度(2022年10月~2023年9月)、ハーティングは、昨年度の記録的な業績10億5,900万ユーロと同水準になると見込んでいます。インフレはピークを過ぎたものの、当面、安堵はできません。気候変動、(脱)グローバル化、新たな金融危機、供給のボトルネックなど、企業が直面している課題は他にもあります。「しかし、これらの課題は、デジタル化、再生可能エネルギー、脱炭素化といったテーマを推進するものであり、私たちに大きなチャンスを与えてくれます」と、見本市会場の記者会見で、ハーティングテクノロジーグループのCEO、フィリップ ハーティング(Philip Harting)は述べました。
「このような課題を解決し、チャンスをつかむためのソリューションが、私たちの技術: 革新的な技術です!なぜなら、お客様が違いを生み出すからです。」と、フィリップ ハーティングは続けました。具体的に、ハーティングはConnectivity+(コネクティビティプラス)というコンセプトを開発しました。社会のメガトレンドに注目し、テクノロジーのメガトレンドを導き出し、そこから具体的なソリューションや技術を開発します。今年の成果としてハーティングは、ハノーバー・メッセ2023において、「デジタルツインの接続」、「新エネルギーの接続」、「卓越した接続性」の領域からアプリケーションを展示します。焦点は常に持続可能性にあります。それは省資源、省エネルギーから、裏で行われる環境に配慮した生産工程まで及びます。
 

イノベーション - しかし、サステナブルに
トレンド「デジタルツインの接続」

  • ハーティングは、SmEC - Smart Electrical Connectorを発表します。アクティブなアセット管理シェル(AAS)を備えた初のコネクタで、デジタルツインの基礎を成します。このコネクタは、ライフサイクル全体にわたって、すべてのプロセスおよび状態データを記録します。コンポーネント、機械、プラント、工場全体のデジタルツインであるAASは、部分モデルを通じて自由に使用することができます。一貫した設計を保証し、生産計画を簡素化することができます。さらに、CO2排出量を透明化し、節約策を示します。また、デジタル文書化により、数百万トンの紙を節約することができます。
  • モノのインターネット(IoT)は、現実のモノとそのデジタルツインをつなぐことです。この接続には、シングルペアイーサネット(SPE)が提供するような、シンプルで小型化されたイーサネット通信が必要です。見本市では、ハーティングは40mを超える1Gbit SPEデータ伝送のデモを行います。この技術は、より長い距離を橋渡しするだけでなく、銅と重量を最大50%、スペースを最大25%、プラスチックを約3分の1節約することができます。

 

トレンド「新エネルギーの接続」

  • CO2 排出量を削減する上で、水素は未来への大きな希望となります。見本市では、ハーティングは、水素充填用のコネクタとケーブルソリューションを展示します。
  • さらに、ハーティングは、エネルギー転換のためのConnectivity+ソリューションを紹介します。効率の最適化、新技術のシンプルな統合、再利用性は極めて重要です。これに関連してHan® ORV3 パワーコネクタが初めて披露されます。このコネクタは、データセンターにおける効率的な電力伝送の要件に配慮しています。その目的は、データセンターをより効率的に、より柔軟に、より迅速に拡張できるようにすることです。
  • E-モビリティの分野では、ハーティングがABBと共同で取り組んでいます。その結果が、電気自動車の国際レース、フォーミュラEのレーシングカー用の充電装置です。このためにハーティングは、取り外しが可能なカスタマイズされた充電ケーブルを供給しています。これは、車両側の標準CCS2(欧州の急速充電システム)充電コネクタと、インフラ側の高電圧モジュールソリューション付きHan® HPRコネクタで構成されています。フォーミュラ Eレーシングカーは、展示スタンドの見どころの1つです。同時に、ハーティングは新しい高性能DC充電コネクタを発表しています。このように、アメリカおよびヨーロッパ市場向けに、現在のDC製品ポートフォリオを大幅に拡充しています。

 

トレンド「卓越した接続性」

  • ハーティングテクノロジーグループの主要なポートフォリオに、Han-Modular® Push-Inという最新の製品が加わりました。これには、異なる結線技術が組み合わされています。機械の工具の交換は迅速、簡単で、結線に工具を必要としないため、現場で必要な柔軟性を実現します。そのため、風力発電機のような厳しい環境での使用に適しています。
HARTING SmEC:アクティブなアセット管理シェルを搭載した初のコネクタ

.

標準化と柔軟性の最適なバランスを備えたデータセンター用Han® ORV3コネクタ