テクノロジー

「忍耐と決意は、いかなるビジネスにおいても成功を保証する2つの特性である。」*

*レフ・ニコラエヴィチ・トルストイ、1828年~1910年

私たちは短期的な空想の飛躍よりも、長期的な企業の成功を優先します。  

世界市場で長期的に成功するためには、短い期間で成長しようとするのではなく、売上と収益の発展による会社の堅固な基盤を作るべきです。... 私たちにとって、柔軟性と変化は未来へ向けてより強くなるチャンスです。小規模企業と大企業が協力する新しい方法を見つけることもそのひとつです。私たちはそれを「ハーティング流」と呼びます。

Dr.-Ing. Kurt D. Bettenhausen
ハーティングテクノロジーグループ「新技術・開発」担当役員

多くの頭脳集団と有能な仲間たちが旅に必要な追い風を吹かせてくれます。 

コラボレーションが成功の鍵 – Connectivity+

Connectivity+は、「人々のためになるテクノロジーで未来を形成したい」というビジョンを製品とアプリケーションで具体的に実現するための戦略です。急速な技術の進歩、デジタル化、そしてお客様とパートナーの要求は、再考の必要性を教えてくれました。それは、新しい技術だけでなく、もっと人的、環境的要素と、大きな地球問題を重視する必要があるということです。これらすべてにどうやって対処するのか?革新的に考え、行動すること。私たちは共創の利点を活かすため、お客様とパートナーをなるべく早い段階で巻き込みます。そしてアイデアを熟考し、交換します。力を合わせて初めて未来の最高のイノベーションを開発できるからです。

Connectivity+は、未来のテクノロジーが定める要件に対する私たちの答えです。

HARTING Quality and Technology Centre (HQT)

HARTING Quality and Technology Centre (HQT)は、エネルギーを持続可能な設計です。オープンキャンパス式のアーキテクチャ概念で、オープンなアイデアの交換を促します。Technology Groupの長期的な品質と成功を保証する絶好の環境を提供します。品質とテクノロジーはイノベーションと成長に欠かせない原動力だからです。 

ドイツ・エスペルカンプのHARTING Quality and Technology Centre (HQT)

SPEネットワーク

シングルペアイーサネット(SPE)は、IIoTとIndustry4.0を可能にするインフラの基盤です。IIoT市場が急成長を遂げるなか、私たちはこのテクノロジーを急速に前進させるため、他のテクノロジーリーダーと提携しました。SPE Industrial Partner Networkは、SPEネットワークとデバイスをセットアップするユーザーに最初の窓口を提供します。このパートナーシップによって、将来のIIoTアプリケーションの開発に明確な推奨を行い、中央情報プラットフォームとなり、投資の安全性を担保して、ユーザーが将来に渡ってこの技術を信頼できるようにします。

2022年5月以降、世界各地の業界企業50社がSPEネットワークに参加し、インフラ、イーサネットチップ、磁気部品、産業用デバイス、試験装置を網羅するサプライヤーのエコシステムが完成しました。

SmartFactory

私たちはSmartFactoryネットワークのパートナーと共に、Industry 4.0と未来の工場に取り組んでいます。目標は、対等なパートナーシップとして、研究開発プロジェクトを共に前進させ、実行することです。ネットワーク独自のスマートファクトリーも備え、できる限り現実的な環境を整えています。 

ハーティングは中核に:世界屈指の産業用接続技術サプライヤーとして、ハーティングはSmartFactoryKLの生産施設に主要コンポーネントを提供しています。

大学との連携(MITの参加)

私たちはマサチューセッツ工科大学(MIT)のMicrosystems Technology Laboratory (MTL)とMicrosystems Industrial Group (MIG)に参加しています。MTLの研究分野はとても広範で、Industry 4.0の多くの次世代技術の具体化に役立っています。ハーティングはその一員として、Industry 4.0の研究を推進し、学生や講師たちと協力しています。これはConnectivity+の目標達成に役立つ重要な交流の場です。 

Industrial Liaison Programへの参加は、世界中のパートナーに測定可能な価値を届けるミッションを支援します。

上海大学

上海にある同済大学との連携プログラムは、2014に始まりました。このプログラムには、各年の最優秀生徒への奨学金が含まれています。2年に一度イノベーションコンテストが開催され、 独立的審査員が学生のプロジェクトを評価します。2019年から、鉄道産業の製品を扱うハーティングの研究所も参加しています。

ハーティング共同研究所のオープニングに出席するHARTING Greater Chinaのマネージングディレクター Bo Chenと同済大学教授のDr. Chu。

より良くなることを止めた者は、良い者ではなくなる。* 

* オリバー・クロムウェル、1599年~1658年

ハーティングは製品のライフサイクル全体を通してテクノロジーを考えます。製品が持続可能であり続けるために、私たちは最初から使いやすさ、重要な原材料、再生材比率に注意を払います。継続的に製造プロセスを最適化します。最適な出荷、パッケージング、リサイクルも環境ダメージの低減に役立ちます。私たちが製品に関して環境保護にどう対処しているか、ここでいくつか具体例を紹介しましょう。 

製品ライフサイクル - 詳細情報は「i」をクリックしてください

設計 / 開発

Han-Eco®

私たちはHan Eco®の開発段階から、入念に省エネ設計を行いました。接触抵抗を最適化することで、データ伝送中のエネルギー消費をほぼ50%節約することに成功しました。 

 

HARTING Electric(ドイツ) 

サプライチェーン

European Distribution Center

私たちは社内プロセスを分析します。そしてエスペルカンプの拠点でケーブルドラムを直接生産することで、時短と年間最大240トンのCO₂削減を実現しました。海外子会社の工場では工程を簡略化しました。 

 

HARTNG Customised Solutions(ドイツ) | HARTING Sibiu(ルーマニア) 

製造工程

Tool with contour-hugging cooling ducts

アルミおよび亜鉛ダイカストの画期的な形状設計、さらに成形時の冷却最適化により、エネルギーバランスを改善しています。   

 

HARTING Applied Technologies(ドイツ) 

包装

85 % of the recycled foil can be reused

再生材を85%含む再生フォイルをパッケージに使用しています。この方法でCO₂を75.5%、化石燃料の消費を86.6%、潜在的オゾン発生を77.2%削減しています。 

 

HARTING Electric | HARTING Logistics(ドイツ)

取引先

HARTING Forum

定期的なWebセミナーを通じてお客様に製品情報を知らせ、時事問題について話し合います。これにより、産業と社会に影響するあらゆる側面を明らかにすることができます。こうした側面として、簡易化アプリケーション、環境保護、未来のエネルギーコンセプトがあります。

 

HARTING Technology Group(世界各国)

環境保護の頼れる存在 

私たちは、バットマンのロビンやシャーロックホームズのワトソンのような、環境保護の頼れる味方です。多くの先進的な市場はハーティングテクノロジーのホームグラウンド。風力発電、鉄道、Eモビリティのいずれにおいても、私たちの製品は持続可能性と環境保護を実現し、クリーンな未来に貢献します。 

蓄電システム:Han® Sで本当に必要な時にエネルギーを

Han® Sは持続可能な蓄電システム用に特別に開発されました。これはバッテリモジュール(BM)との相互接続に使用して、モジュラー式のESSの総容量を容易に拡張し、さまざまな重要サービスへの電源供給を可能にします。こうしたサービスには、再生可能エネルギーの統合、需要シフト、ピーク負荷の低減が含まれます。ピークを低減することで、電気代を最大80%節約できます。  

詳細

風力エネルギー:風力発電のイーサネットへの切り替え

ハーティングの光ファイバー伝送システムは、最新の風力タービンでイーサネット通信用のマトリクスとして機能します。提供するケーブルセットにはロータリージョイントも含まれます。長所はデータ伝送速度が上がり、システム制御が向上することです。さらにプラグ&プレイ・インターフェースでダウンタイムも減ります。長いセットアップ時間もなくなります。システムの使用を最適化します。そして環境にも優しくなります。

詳細

スマート農業:スマートに、よりスマートに、AEF高電圧コネクタ

AEF高電圧コネクタはスマート農業を支援します。標準化された結線方式で、トラクターから器具まで、150kWの高電力を伝送します。電動モードは機械式や油圧式よりもエネルギー効率を高め、ディーゼル燃料の消費を最大20%減らします。 

詳細

E-モビリティ:汎用充電ケーブル

Eモビリティへの移行を成功させるには、十分に開発された充電インフラと充電ステーションの高密度ネットワークが必要です。そのためハーティングでは、車両用充電ケーブルだけでなく、充電ステーション用の充電ケーブルや充電ソケットも生産しています。すべての共通規格をカバーし、欧州、中国、米国で生産できます。  

詳細

 


 

Get in touch
CSR Corporate Social Responsibility
お問い合わせ窓口