Armor™ PowerFlex®ドモータ用システムケーブル

Allen-Bradley® Armor™ PowerFlex®モーターは、デバイス側にHan® 産業用 コネクタを搭載しています。ハーティングは適切なケーブルアセンブリ、コネクタセット、アクセサリを提供しています。

プラグ&プレイ式ソリューションで設置時間を最小化

ハーティングは、新しいPowerFlex®シリーズに適したプラグインケーブル製品を提供しています。テスト済みのハーティング製品を使用することで、設置時間を最小限に短縮することができます。現場でケーブルを組み立てる場合は、それに適したハウジング、インサート、シール、グランドのコネクタセットもあります。さらにHan®コネクタ 製品群に基づく電力分配用アクセサリもあります。

PowerFlex®周波数コンバータとハーティングのカスタマイズ接続ケーブル。

周囲条件に適したコネクタ

HARTING Han® 産業用コネクタは、様々なタイプのハウジングで実装可能です。これにより、特殊な周囲条件でもプラグイン接続が最適に保護されます。保護等級は常にIP65以上を達成しています。

システムケーブルのeCatalogue

カタログ、パンフレット、フライヤー