Webセミナー
2021年の産業用イーサネットの動向
Industry 4.0とIIoTに備える:このWebセミナーシリーズでは、産業用イーサネットの動向、技術革新、機会についてご説明します。
産業界の先駆者のためのWebセミナー
Industry 4.0とIIoTは産業用通信に新たな要件を生み出します。多様なアプリケーションのシナリオを持つ産業用イーサネットは、これらの新しい要件を満たすのに最適で、産業デジタル化の成功のカギを握ります。
Webセミナーでは、産業用イーサネット分野の動向、開発、ソリューションをご紹介します。これをヒントに、貴社のビジネスチャンスを発見しましょう。
オンデマンド
On-Demand
Infrastruktur auf neuem Level: Ethernet Connectivity für nahtlose Sensor-2-Cloud-Kommunikation
Ethernet is the proven communication technology in industry. It will ensure seamless sensor-to-cloud communication in the automation pyramid in the future. But which connectivity solution fits the requirements of your infrastructure? In addition to the proven RJ45, there are a number of new solutions such as SPE or ix Industrial, which are perfectly made for Industry 4.0 and the path to the IIoT. In the web seminar, we present the status quo for Ethernet connectivity.
ライブ | 2021年1月20日 | 午前10時00分 中央ヨーロッパ時間(他の国々の時間設定あり)
産業用イーサネットに最適:ix Industrial® 小型イーサネットインターフェースの適用およびテスト方法
オンデマンド
シングルペアイーサネット・フォーカスデー - IIoTを実現する
オンデマンド
より小型、高速、スマート:RJ45を超えるイーサネット接続
オンデマンド
メガトレンド:IIoTを変革 - 1ペアケーブルの新イーサネット規格 Single Pair Ethernet (SPE)
オンデマンド
バリアフリーのセンサーtoクラウド通信
オンデマンド
IX INDUSTRIAL:小型化の課題を解決
オンデマンド
4つの事例:IIoTアプリケーションを実現するSPE
ハーティングについて
HARTING Technology Groupは、データ、信号、電力という3つの産業ライフラインの接続技術で世界をリードし、14の生産工場と44の販売会社を有しています。さらに、小売店用レジシステム、自動車および産業用電磁アクチュエータ、電気自動車充電装置のほか、オートメーション技術、機械・工場設計、ロボット・輸送設計分野の顧客とアプリケーション向けにハードウェアとソフトウェアを生産しています。2017/18年度は、5,000人程の従業員で7億6,200万ユーロの売上を計上しました。