smartFactoryKL
Was ist die SmartFactoryKL?
Der Begriff SmartFactoryKL bezeichnet ein am DFKI Standort Kaiserslautern beheimatetes Netzwerk aus rund 50 Partnern der Industrie und Wissenschaft, die sich seit der Gründung im Jahr 2005 dem Thema Industrie 4.0 und Fabrik der Zukunft verschrieben haben. Ihr Ziel: Das gemeinschaftliche Arbeiten auf Augenhöhe an Forschungs- und Entwicklungsprojekten. Sowohl die Entwicklung und Beschreibung der Vision der Forschungsvereinigung als auch die konkrete industrielle Realisierung stehen für die Partner an der Tagesordnung. Ihre Kompetenzen präsentiert das Netzwerk seit jeher an einer eigenen Smart Factory als Beispielumgebung für die Verfahren einer zukünftigen Produktion.
Welchen Beitrag leistet HARTING bei der SmartFactoryKL?
Schon bei dem im Jahr 2007 vorgestellten ersten Demonstrator einer Produktionsanlage, der seitens der SmartFactoryKL ins Leben gerufen wurde, übernahm HARTING eine führende Rolle und baute ein prominentes Montagemodul auf, das eine Vielzahl an eigenen Lösungen beinhaltete.
Auch bei der neuen Industrie 4.0-Anlage der Forschungsvereinigung – dem Produktionszentrum „Production Level 4“ – wurde dies weiter aufrechterhalten: die HARTING Technologiegruppe zeichnet für ein Modul bei der herstellerunabhängigen Demonstrations- und Forschungsplattform verantwortlich, mit dem Lösungen des Edge Computings demonstrieren werden.
Intelligente Steckverbinder sind mit Zusatzfunktionen ausgestattet, die etwa zum Sicherheitskonzept der Anlage beitragen: Um Gefahren zu vermeiden, stellen sie beispielsweise sicher, dass eine Entriegelung nur im spannungslosen Zustand möglich ist.
Welches Thema beschäftigt die SmartFactoryKL aktuell?
In erster Linie geht es dabei um die Herausforderung, die Fabrikautomation hinsichtlich der Produktionsaspekte Flexibilität, Effizienz und Verfügbarkeit zu verbessern. Dieser neue Demonstrator soll bis ins Jahr 2025 stetig weiterentwickelt werden, um die erklärte Vision bis dahin umzusetzen.