我们的环境

“绿色是我们的思考方式,绿色是我们的行动方式。”*

*浩亭技术集团董事会

我们勇于承担责任。多年来,我们一直在工作中采取各种具体措施。迄今为止,我们实施了许多环境保护项目。但每个伟大的行动都需要有切入点。需要有一个以身作则的人。对我们来说,这就是浩亭家族本身。为什么这样说呢?三代人以来,他们一直在践行着可持续性的理念。早在 25 年前,他们就坚定地将环保融入技术集团的愿景。在规划未来的企业战略时,他们也会认真考虑环境问题。这将惠及我们的子孙后代! 

经营企业和保护环境并不相互排斥。我们相信,为了取得长期成功,我们必须同时考虑这两个方面。

Dietmar Harting
浩亭技术集团董事会成员、合伙人

避免、减少和抵消温室气体的目标指导着我们企业保护气候的努力。避免和减少温室气体是我们的首要任务。

我们不会试图通过补偿服务(如补偿证书)来“漂绿”我们的环境绩效。我们努力对健康的气候产生可持续的影响。

Philip Harting
浩亭技术集团董事会主席

我们的根基非常牢固

1989 年 - 启动 HAR-TY 奖 - 环境保护工作只有切实落实到位时才会结出胜利的果实。作为一种激励机制,Margrit Harting (洪玛嘉) 在 30 多年前创立了 HAR-TY 奖。该奖项每年颁发给在职业安全和环境保护方面取得最佳成绩的部门。
1991 年 – “一条街,许多树:一条林荫大道!” 埃斯佩尔坎普工厂的员工帮忙在 2 号工厂的旁边种植了一排高加索酸橙树。今天,这个巨大的绿色空间将使您在阴凉的长椅上流连忘返。
1995 年 – 为了超越法律要求进一步提高自身的环境绩效,浩亭注册加入了欧盟制定的生态管理和审计计划 (EMAS)。
1996 年 – 我们一直在努力变得更好。这就是我们正在根据 DIN EN ISO 14001 环境管理体系为持续改进我们的环境奠定基础的原因所在。
2011 年 – 第一个使用电力运行的班车服务车队。如今,车队中的电动汽车可满足各种要求。我们的现场充电点确保它们随时可供使用。
2012 年 – 浩亭采用区域气候友好型生物甲烷。这可帮助我们每年减排 5,430 吨二氧化碳。而我们的热电联产发电厂每年可以为 1000 户四口之家供电,为 200 户独户家庭供暖。
2013 年 – 浩亭技术集团开始在德国工厂使用可再生能源。如今,我们在德国使用的电力 100% 来自经过认证的德国水电。
2014 年 – 更进一步。浩亭在德国公司总部的 HQT 安装第一个光伏系统。从那时起,我们的光伏设施数量一直在稳步增加。
2019 年 - 无论是绿地、昆虫旅馆还是光伏设施。在建设我们的欧洲配送中心 (EDC) 时,我们不仅优先考虑如何最大限度地提高能源效率并利用地热能源,而且还优化了人类和环境的条件。
2020 年 – 现在,第一个光伏设施已经在德国浩亭安装完成,同时也开始了海外扩展之路。罗马尼亚领先一步。
今天,我们在德国使用的能源有 99% 以上都是可再生能源或气候中性能源。我们将在未来继续改进这一领域,并更多地关注我们的国际分支机构。

我们的小小脚印是在社会在保护环境方面迈出的一大步

在浩亭,我们正在积极努力,通过保护世界的美丽和多样性来造福子孙后代。有时我们会迈大步,有时会迈小步。但我们从未停滞不前。 

除了可再生能源,我们还关注多个保护环境的措施和项目。而且也取得了积极的结果!在过去几年中,我们的企业碳足迹*已大幅减少。

*企业碳足迹 (CCF) 代表公司的二氧化碳排放量。它是环境绩效的重要指标。

“永不放弃。永不止步。”* 

*Marcus Tullius Cicero,106 – 43 B.C.

为了可持续地保护世界,需要将长期战略牢牢融入公司的未来规划中。我们依靠三大支柱来实现我们的环境目标。

系统性和有效性

执行

生态路线

环境保护,人人有责。我们意识到这一责任,并共同作出表率。


透明度和标准化

我们衡量与环境相关的材料流和能量流,并制定国际环境标准,以帮助我们改善环境绩效。 


气候保护

执行

能源

我们不断优化我们的能源效率以及产品和基础设施的能源足迹。我们专注于自己发电并使用可再生能源

 


绿色基础设施

我们通过高效的建筑、基础设施、机械、工厂和系统来实现我们的环保生产


个人出行

我们通过提供和支持环境友好的出行概念,专注于气候中性出行


运输

我们选择环保包装,并与我们的合作伙伴一起,不断改善我们的运输路线方式以实现气候中性供应链。我们的内部运输是气候中性的。


资源和自然保护

执行

生态设计与循环经济

环境因素在开发和采购过程中有着坚实的基础。

我们坚持我们的“白名单和黑名单”,以持续

  • 减少
  • 代替
  • 消除

有害物质。

通过我们的设计和制造理念,我们考虑了产品的可回收性优化产品中的回收成分含量

“我们今天的所作所为将决定明天的世界会是什么样子。”* 

*Marie von Ebner-Eschenbach, 1830 – 1916

“我们”具有决定性的意义。因为要想真正做出改变,需要我们每一个人的努力。这就是我们在浩亭非常重视各个层面的环境保护的原因所在。然而,更重要的是我们的员工,他们不仅通过绿色思维,而且通过日常行动中的绿色行为,为浩亭做出了重大贡献。下面的例子显示了技术集团如何在各个层面上实际实施环境保护,并考虑各种环境因素。 

拥有"气候保护企业“身份超过 10 年

我们是气候保护企业全国先驱倡议成员。为了表彰我们在气候保护和能源效率方面取得的卓越成就,浩亭早在 2011 年就获得了“气候保护企业”的官方认证。

您可以在此处找到我们获奖的原因。

浩亭工作自行车

和许多其他同事一样,Ralf Kröger 通过参加“工作自行车”活动向浩亭租赁了电动自行车,而且他对此兴奋不已!我们问他为什么要这做。 

浩亭:Kröger 先生,您决定租用电动自行车的原因是什么? 
Ralf Kröger:
首先,我想要有一辆电动自行车,以便我可以骑着它去上班。我喜欢骑车。然而,作为一名工厂维护工程师,我每天的大部分时间都是站着的。对我来说,租用一辆带电机的电动自行车的机会可谓是恰逢其时。 

浩亭:您会经常使用电动自行车吗? 
Ralf Kröger:
当然!我几乎每天都会骑着它去上班。即使在天气不是很好的情况下。在刮风的日子里,我现在也能得到帮助。但在不上班的时候,我也会使用电动自行车,从一个地方骑车前往另一个地方来享受闲暇时光。您不会相信,您在居住地附近发现的所有东西,您在开车出行时从来都没有注意到。 

浩亭:对我们所有人来说,可能都有过这样的感受。除此之外,您还有什么经历? 
Ralf Kröger:
在骑车出行时,我不仅能够在下班后轻松地回家,而且还能在早上精神抖擞地开始一天的工作。我是开车去上班还是骑车去上班,所用的时间几乎没有区别。它还能让我保持健康。顺便说一句,我的同事也说过同样的话。我们都认为,我们从来没有像现在这样频繁地骑车出行。 

浩亭:那么,您会向别人推荐吗? 
Ralf Kröger:
(笑)我想,您已经从我们的谈话中看出来了,不是吗?是的,我建议大家多骑车出行!您可以获得新的印象,同时也有益于您的健康和环境。现在,我妻子和我甚至在考虑处理掉我们的第二辆车。 

浩亭: 嗯,我们认为这是个好主意。感谢您接受我们的采访,Ralf Kröger! 

一次性用品不复存在

有些在许多国家已经成为惯例的做法,在一些国家尚未成为标准。因此,我们在珠海的子公司的转型就变得更有价值。从 2022 年开始,我们在那里工作的同事只使用可重复使用的餐具,以此来代替一次性餐具。现在人们不再直接用瓶子喝水,而是改用了玻璃杯。这不仅减少了浪费的水量, 而且我们每年还能省下大约 1500 个塑料瓶。


 


 

Get in touch
CSR Corporate Social Responsibility
联系人