Le codifiche servono ad evitare il collegamento non corretto di connettori
La codifica viene impiegata per impedire l'accoppiamento accidentale di connettori dello stesso tipo. Esistono sostanzialmente tre differenti modi di realizzarla:
- Marcature ottiche quali simboli stampati, tacche, clip colorate ed etichette sul connettore stesso rendono più facile all'utente trovare il giusto verso
- Dispositivi quali perni e bussole guida, perni o involucri di codifica impediscono fisicamente l'accoppiamento errato
- Nel campo dei connettori circolari, lati di inserzione standardizzati con codifiche quali A-, B-, D- o X impediscono un errato collegamento
Opzioni di codifica per i connettori industriali Han®
Perni di codifica
Due delle quattro viti di fissaggio di un inserto all'interno di una custodia possono essere sostituiti da perni di codifica. Se i connettori sono collegati in maniera errata, i perni di codifica collidono e impediscono l' inserzione completa. Ogni perno di codifica su un lato del connettore deve avere una vite di fissaggio dall'altro.
Perni e bussole guida
In questa tipologia di codifica i perni e le bussole guida sostituiscono le viti di fissaggio nell'inserto o sul telaio del connettore. I perni consentono un accoppiamento allineato con un angolo di ± 5° in direzione longitudinale e ± 2° in direzione trasversale. Inclinazione maggiori sono impossibili. I perni e le bussole guida fungono da elementi di codifica; l'accoppiamento funziona solo se le coppie complementari si collegano correttamente. Tenuto conto del numero massimo di perni e bussole guida per applicazione, si avrà un totale di 16 opzioni di codifica.
Altri elementi di codifica
In alternativa si possono impiegare perni e bussole guida in plastica (nella serie Han®: di colore rosso). Sostituiscono i contatti a crimpare delle serie Han® C, Han® D, DD; Han E®, Han® EE e Han® EEE. Nella maggior parte degli inserti, tuttavia, questa soluzione comporta la perdita di una posizione di contatto, occupata dalla codifica. I connettori Han® Q e Han-Yellock® invece sono muniti di cavità separate per la codifica. Han® Q5 ad esempio è munito di due cavità, ognuna con sei posizioni per perni o bussole di codifica, per un totale di 36 opzioni di codifica.
Codifiche per connettori da apparecchi e da PCB
È necessario distinguere fra codifiche diverse …
- Codifiche che conformemente ad uno standard designano un lato accoppiamento a prova di errore, ad es. per connettori circolari M8, M12 e M23
- Elementi di codifica aggiuntivi (spesso colorati) quali clip o anelli di codifica e codifiche a perni, denti, alette, incavi, barre, flange o collari che costituiscono un ostacolo fisico all'accoppiamento
Codifica di connettori PushPull
Per prevenire l'inserzione errata di connettori con dispositivo di aggancio PushPull, ad esempio le interfacce RJ45, è possibile applicare alle custodie accessori quali clip colorate.
Connettori circolari M8, M12 e M23 I connettori circolari trovano impiego sia nell'installazione di macchine e sistemi che nella connettività fra apparecchiature. A seconda della filettatura vengono denominati M8, M12, M23 o 7/8 di pollice. Determinate disposizioni di contatti sono standardizzate e vengono denominate ad es. codifica A, B, D, L o X. Qualora vengano utilizzati più connettori circolari con la medesima codifica uno accanto all'altro, differenti opzioni di innesto dei corpi nelle custodie garantiscono che i connettori non possano essere scambiati fra loro.
Connettori M8
- a 3- o 4 poli, codifica A
Connettore M12
I connettori M12 sono disponibili in diverse versioni, da tre e dodici poli. A seconda della vcersione, le opzioni di codifica possono essere A, B, D, X o Y. Quindi la corretta posizione di accoppiamento è definita in modo univoco dalla geometria dell'inserto e dalla disposizione di perni e bussole. Per evitare confusione e accoppiamenti errati, si utilizzano codifiche differenti per connettori dalle funzioni uguali o simili.
M23
I connettori circolari di segnale M23 dispongono di un numero massimo di contati pari a 19. La codifica è realizzata inserendo un'aletta nella custodia alla quale corrisponde un incavo nel corpo del connettore. Quindi i corpi dei connettori della gamma HARTING offrono sei posizioni rotabili opzionali: X, H, N, S, Y e Z (vedi esempi più sotto). Per questo motivo è possibile montare uno accanto all'altro fino a sei connettori di segnale M23 con facce di accoppiamento uguali senza correre il rischio di scambi.
Connettori DIN
I connettori per il collegamento di PCB conformi alla norma DIN41 612 sono codificati su ambo i lati. È possibile innestare al massimo 12 pin nelle barre di codifica poste nella parte superiore o inferiore del connettore, per un totale di oltre 900 differenti opzioni di codifica. Le barre possono essere avvitate, saldate al connettore o pressofuse con lo stesso. La codifica mediante le barre ha il vantaggio di non occupare posizioni per contatti. Sono inoltre disponibili anche altri metodi , nei quali un contatto nel connettore DIN femmina è sostituito da un perno di codifica. Il corrispondente contatto maschio deve essere quindi rimosso dalla posizione di accoppiamento (catalogo HARTING, DIN 41 612, codifica, pag. 00 · 14).