Individuelle Produkte in wenigen Stunden
Web-Konfiguratoren für On-demand-Fertigung
Die Vision einer Gesellschaft, die ihren kompletten Energiebedarf aus grüner Elektrizität deckt und diesen bedarfsgerecht verteilt, stellt auch neue Herausforderungen an die Lieferanten der dafür notwendigen „Hardware“.
Es dürfte eine Vielfalt an Applikationen sowohl im industriellen wie auch im privaten Umfeld entstehen, die mit Energie versorgt werden müssen. Und diese gilt es, bedarfsgerecht bereitzustellen und entsprechend anzubinden. Dabei müssen gewisse (industrielle) Standards aber auch Individualität unter einen Hut gebracht werden. Für die sehr große Anzahl individueller Produkte in unterschiedlichen Ausprägungen lässt sich ein Produktangebot nicht mehr vollständig vordenken, vordefinieren oder sogar vorproduzieren. Der Ressourcenverbrauch, die Lagerhaltung und damit auch das finanzielle Risiko dürfte kaum kalkulierbar sein. Es muss daher ein Wechsel, weg von der Auswahl aus einer angebotenen Produktpalette, hin zur bedarfs- und zeitgerechten Produktion von Produkten nach Kundenanforderung stattfinden.
Dieser Herausforderung begegnet HARTING schon heute und geht mit dem Angebot von Web-Konfiguratoren in diese Richtung. Im Bereich von ungeschirmten M12 Kabelkonfektionen bietet ein Web-Konfigurator das volle Spektrum der Möglichkeiten für individuelle Kabelkonfektionen. Ausgewählt werden können dabei nur vorab geprüfte und funktionierende Kombinationen aus Steckverbindern und Kabeln, um dem Anwender maximale Sicherheit zu bieten. Am Ende des Konfigurationsprozesses stehen direkt digitale Unterlagen wie Zeichnung und 3D-Modell bereit, um auf Anwenderseite genutzt werden zu können.
Es wird zukünftig nicht nur das Produkt, sondern auch direkt der „digitale Zwilling“ dazu erzeugt werden. Alle internen Systeme bis zur digitalisierten Produktionslinie sind darauf ausgelegt, dieses neu definierte Produkt im „one-piece-flow“ in kürzester Zeit zu fertigen und auszuliefern. Die Maßeinheit für den Produktionsprozesse wird dabei nicht mehr in Wochen oder Tagen zwischen Bestellung und Versand definiert, sondern ist minimiert auf Stunden.
Die Individualität und die kurzfristige Bereitstellung, sowohl des physischen als auch des digitalen Produktes, stehen im Fokus. Somit gelingt schon im Produktionsprozess eine optimierte, bedarfsgerechte und damit nachhaltige Nutzung von Rohstoffen und Energie.
Dass HARTING seine Komponenten und Standardprodukte mit einem digitalen Zwilling ausstattet, ist nicht neu. Das Unternehmen nutzt die Verwaltungsschale – Asset Administration Shell (AAS) – für die Erstellung des digitalen Produktpasses und die Ermittlung des Product Carbon Footprint. Mittlerweile hat der Digital Twin auch Einzug gehalten in die Konfiguratoren des Unternehmens: die Einzelkomponenten sind jeweils mit einer Verwaltungsschale ausgestattet. Aus diesen einzelnen Verwaltungsschalen ergibt sich schließlich eine übergeordnete Verwaltungsschale für die gesamte Lösung. Bei der Zusammenstellung maßgeschneiderter Han Steckverbinder bereits im Einsatz, ziehen zukünftig weitere Konfiguratoren – wie etwa der M12 Konfigurator – nach.