Ethernet Datennetzwerke - Erfolgsfaktor der Energieeffizienzwende

Interview mit
Ralf Klein, Managing Director HARTING Electronics

Die Notwendigkeit von (Industrial) Ethernet-Netzwerken für die Vernetzung in der Energiewende ist von entscheidender Bedeutung. Nur der konsequente Ausbau von Datennetzwerken bis an jeden Energieverbraucher, wird eine effiziente und intelligente Energieinfrastruktur ermöglichen. Ethernet, als zuverlässige und weit verbreitete Technologie für die Datenübertragung, spielt eine Schlüsselrolle bei der Integration verschiedener Energiequellen und -verbraucher in das Stromnetz.

Die Energiewende zielt darauf ab, weg von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien überzugehen. Das bedeutet den Stopp der Verbrennung fossiler Medien zur Fortbewegung, aber auch ein Verzicht auf deren Verfeuerung zum Heizen im Gebäudesektor und deren Verstromung in Kraftwerken. Dies führt zu einem Wechsel der Energieträger und damit zur zunehmenden Dezentralisierung der Energieerzeugung. Windparks, Solarkraftwerke und andere erneuerbare Quellen entstehen dort, wo sie strategisch günstig und effizient arbeiten, ebenso die Produktion von alternativen Energieträgern wie Wasserstoff. Hier kommt die Vernetzung ins Spiel. Ethernet ermöglicht die effiziente Kommunikation und Steuerung zwischen den dezentralen Energieanlagen und dem Stromnetz.

Stromproduktion

Durch die Vernetzung können erneuerbare Energiequellen miteinander verbunden werden, um überschüssige Energie zu teilen und Engpässe auszugleichen. Dies verbessert die Gesamteffizienz und Zuverlässigkeit des Stromnetzes erheblich. Zudem ermöglicht die Kommunikation über Ethernet die Echtzeitüberwachung und Steuerung der Energieerzeugung, was eine optimale Anpassung an den aktuellen Bedarf ermöglicht. Weg von unnötig hoher, möglicher Spitzenlast, hin zu dynamischer, bedarfsgerechter Produktion von Energie nach Momentanverbrauch.


Verbraucher

Darüber hinaus fördert Ethernet die Entwicklung von Smart Grids. Durch die Implementierung intelligenter Technologien und Kommunikationssysteme können Verbraucher ihren Energieverbrauch effizienter verwalten und die Lasten besser verteilen. Dies führt zu einer besseren Integration von Elektrofahrzeugen, Heimspeichersystemen und anderen energieeffizienten Technologien. Unterm Strich sollte so in Zukunft der Großteil der größeren elektrischen Verbraucher privat wie gewerblich smart werden und ihren Verbrauch mit Energielieferanten „abstimmen“ können.

In der Industrie

Die Vernetzung ist auch entscheidend für den Erfolg von Energiemanagement-Systemen in Industrieunternehmen. Ethernet-basierte Lösungen ermöglichen eine umfassende Überwachung und Analyse des Energieverbrauchs in Echtzeit, was wiederum zu einer besseren Energieeffizienz und Kostenreduzierung führt. Der Energiebedarf kann ,tageszeitabhängig und produktionsabhängig, sehr präzise aufgezeichnet und kommuniziert werden. Durch intelligente Auswertung der Daten über größere Zeiträume, können Algorithmen so Bedarfe, in einem gewissen Rahmen, voraussagen. Das ist insbesondere in der Industrie wichtig, die mit 43% den größten Einzelbedarf an elektrischer Energie in Deutschland hat. Sollte der Verkehrssektor zukünftig mehr und mehr elektrisch angetrieben werden, wird auch dieser Sektor sehr relevant für die zielgenaue Abstimmung von Bedarf und Produktion.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Ethernet und Vernetzung eine zentrale Rolle in der Energiewende spielen, da sie eine gemeinsame Kommunikationsbasis bietet, die die nahtlose Integration und Steuerung der dezentralen Energiequellen ermöglichet. Durch die Implementierung intelligenter Technologien und Smart Grids können wir eine nachhaltige und effiziente Energieinfrastruktur schaffen, die für eine erfolgreiche Energiewende unerlässlich ist.