Conectores industriais para sistema de pedágio de caminhões
Para assegurar que a cobrança de pedágios de caminhões funcione corretamente nas rodovias, é necessário que o processamento de imagens e a comunicação entre o pórtico do pedágio, o caminhão e a sala de controle funcionem perfeitamente. O equipamento precisa contar com proteção ideal, mesmo sob as mais severas condições externas. A empresa Vitronic, especializada em processamento de imagens industriais, estabeleceu um sistema eficiente juntamente com a HARTING como um parceiro em tecnologia de conexão e redes.
O sistema Vitronic usa o assim chamado TollChecker, um dispositivo de monitoramento automático para pedágios de veículos comerciais pesados de rota específica, para identificar e classificar caminhões com peso acima de 12 toneladas no fluxo de tráfego (ilustrado acima). Com base no número de eixos e na geometria do veículo, o dispositivo verifica se o veículo deve pagar pedágio. O sistema é capaz de identificar veículos para os quais o pedágio pago foi incorreto ou não pago e envia um registro de dados como evidência, criptografado para fins de segurança, ao centro de controle.
O sistema fornece monitoramento totalmente automático por toda a largura da rodovia, independente da velocidade do veículo ou de manobras de mudança de faixa. Se necessário, os dados também podem ser enviados a um terminal de operação manual para o caminhão infrator.
Implementação técnica
O Vitronic TollChecker mede o veículo tridimensionalmente. Ele usa os dados para criar um modelo geométrico do veículo, determinar o número de eixos e reconhecer eventuais reboques. O sistema identifica o formato dos veículos e os atribui a diversas classes de tarifas. Uma imagem geral do caminhão e a imagem da placa de licença são adquiridas com o auxílio de iluminação de flash infravermelho invisível aos condutores e as placas de licença são lidas de forma automática. A informação adquirida pelo sistema de monitoramento é então comparada por interfaces com os dados de um dispositivo embarcado no veículo ou com registros mantidos no centro de controle. Se houver qualquer suspeita de evasão de pedágio, um registro de dados é gerado como evidência.
O equipamento para processamento de imagens e os contatos dos conectores requerem proteção ideal para salvar e guardar a sua funcionalidade atual. Ao projetar o sistema de pedágio, a HARTING e a Vitronic se embasaram em muitos anos de experiência no ambiente industrial. O uso da base do conector Han® em combinação com cabos Ernst & Engbring facilitam a conexão do equipamento. O alto grau de proteção da base do conector significa que frio, umidade, granizo ou neve não afetam as conexões. A integração de rede dos pórticos de pedágio funciona perfeitamente, de modo que a comunicação entre os veículos, o pórtico do pedágio e o centro de controle não seja interrompida.
O projeto mostra que o conhecimento industrial da HARTING e da Vitronic pode ser usado com sucesso em outros setores, como o de tráfego em estradas.