我們將向您展示連接性如何引領您安全完成工業轉型

浩亭參加 2023 年漢諾威工業博覽會

Das war sie! HANNOVER MESSE 2022!

在 2023 年 4 月17 日至 21 日與我們相聚漢諾威!

可持續發展和人口變化等社會大趨勢無處不在。 新技術需要新的連接,我們喜歡稱之為:Connectivity+。

重點在於提供適合您的個性化需求的解決方案 - 我們對漢諾威工業博覽會中心主題的回答是: 工業轉型 - 與眾不同!

我們的亮點

在貿易展會前夕瞭解技術集團的產品和解決方案。

連接新能源

我們的 Connectivity+ 解決方案是能源轉型的重要元素,應用領域非常廣泛。我們在不同的應用環境中滿足客戶的需求。以下三個領域之一的措施已成為以能源為導向的轉型項目取得成功的關鍵,並構成了可持續性領域 Connectivity+ 理念的基礎:

  • 效率優化:如何節省能源、減輕重量?如何實現更長的使用壽命?
  • 輕鬆整合可再生能源、氫、燃料電池的新技術
  • 廢舊材料和應用的可回收性/可重用性

Industry

Modern industrial production can no longer do without intelligent control systems. Factory energy management requires the continuous recording of all available data by a wide variety of sensors in order to be able to make statements about the carbon footprint, the energy balance and edge computing with a cloud connection, among other things. This is the only way to implement energy-efficient production and network locations globally.

卓越的連接性

作為重型工業連接器的全球市場領導者,我們在開發產品組合時始終關注客戶的挑戰。除了可持續性之外,我們還關注如何實現快速而安全的安裝。為此,我們為客戶提供市場上最廣泛的連接技術,而且現在正在通過另一種技術來對此進行擴展,以便在現場進行快速靈活的安裝。

漢諾威工業博覽會常見問題

2023 年漢諾威工業博覽會何時舉辦?

漢諾威工業博覽會將於 2023 年 4 月 17 日至 21 日舉行。

在哪裡獲取漢諾威工業博覽會免費門票?

您可以通過點擊下面的鏈接獲取電子門票和 2023 年漢諾威工業博覽會的免費入場券。

免費訂票

在哪裡可以找到 2023 年漢諾威工業博覽會的活動日程?

在這五天的時間裡,安排有許多令人興奮的活動。您可以在此處查看漢諾威工業博覽會活動日程

如何開車前往漢諾威工業博覽會?

如果您從北部或南部出發,請沿 A7 高速公路朝漢諾威方向行駛,然後沿 A37 高速公路朝 Messe(貿易博覽會)方向行駛。如果您從西部或東部出發,請沿 A2 高速公路朝漢諾威方向行駛。在您的衛星導航儀中輸入:30521 漢諾威,“Hermesallee”(路名)或“Messegelände”(意思是:貿易博覽會場地);收費停車位數量充足,並且在貿易博覽會場地周圍設有明顯路標。電動汽車充電站位於 Nord 4(北 4)和 Süd 32(南 32)停車設施中。

如何使用公共交通系統前往漢諾威工業博覽會?

搭乘 S-Bahn(市郊鐵路)、城市火車和公交車

  • 搭乘 S4 線到漢諾威工業博覽會站
  • 搭乘城市火車 8 號和 18 號線到 NORD(北)入口
  • 搭乘城市火車 6 號和 16 號線到 OST(東)入口
  • 搭乘 340 和 341 號公交車到 SÜD(南)入口
  • 搭乘 U-Bahn(地鐵)8 號和 18 線到 NORD(北)入口

注意:不能使用漢諾威工業博覽會門票免費使用公共交通系統。

使用德國鐵路公司的國家鐵路服務:

  • 終點站 Hannover/Laatzen。在中央車站搭乘 U-Bahn(地鐵)8/18 號線和 S-Bahn(市郊鐵路)S4 號線前往

如何從漢諾威機場 (HAJ) 前往漢諾威工業博覽會?

搭乘 S-Bahn(市郊鐵路)5 號線前往漢諾威中央車站。從那裡繼續搭乘 U-Bahn(地鐵)8 號線。全程大約需要 1 個小時。搭乘展會期間在機場航站樓 C 和貿易博覽會場地(西)之間運行的班車。全程大約需要 45 分鐘。

漢諾威工業博覽會的訪客和參展商有多少?

漢諾威工業博覽會的每年訪客有 20 多萬人、參展商有 6,500 多家(截至 2019 年),是全球最大的工業博覽會。外國訪客的百分比約為 40%。

如何在 2023 年漢諾威工業博覽會上找到浩亭的展位?

浩亭在 2023 年漢諾威工業博覽會上的展位是 11 號展廳,C15 展位

在哪裡可以找到 2023 年漢諾威工業博覽會的展廳平面圖?

請點擊此處查看 2023 年漢諾威工業博覽會的展廳平面圖

漢諾威工業博覽會和浩亭 – 源自 1947 年的可信賴合作關係

漢諾威工業博覽會的歷史始於戰爭剛剛結束不久的 1947 年。當時,美國/英國地區的佔領者向西德發出呼籲,儘管經濟蕭條,但仍要恢復自給自足並加強出口。德國貿易展覽會有限公司隨後成立,並於同年在漢諾威舉辦了第一屆出口博覽會。

訪客湧向 1947 年的第一屆漢諾威工業博覽會

博覽會取得了巨大成功!在這次為期 21 天的漢諾威工業博覽會上,共有1,300 家公司派出代表參加,其中就包括 Wilhelm Harting (洪威廉) 及其成立於 1945 年的公司 “Wilhelm Harting Mechanische Werkstätten”。在漢諾威第一屆出口博覽會上,共簽訂了 1934 份出口合同,價值 3160 萬美元,登記訪客達 770,000 人之多。

浩亭在漢諾威工業博覽會上的首個展位

在明登創辦 “Wilhelm Harting Mechanische Werkstätten” 兩年之後,Wilhelm Harting (洪威廉) 正在為他的年輕公司尋找客戶。這個公司最初在電網、電爐、節能燈和熨斗方面取得了成功。

Dietmar Harting (洪狄馬) 回憶說:“他在試圖與新客戶建立聯繫。”他在小時候便與他的兄弟 Jürgen 陪伴在父親左右。對於兩個男孩來說,“出口博覽會”是一次非常有趣的經歷。Dietmar Harting (洪狄馬) 說:“博覽會中有冰淇淋、香蕉和蛋糕。”

公司創始人 Wilhelm Harting (洪威廉) 當時沒有想到,他的第三代傳人,即他的孫子Philip Harting (洪斐立) 和 Maresa Harting-Hertz (韓洪瑪莎) 會繼續經營這個公司,並將其發展成為一個擁有 6,200 名員工的技術集團。

Wilhelm Harting (洪威廉) 家庭參加 1950 年漢諾威工業博覽會

75 多年來浩亭在漢諾威工業博覽會上的亮點

在漢諾威工業博覽會上展出的 Han® 連接器原型

作為一家技術公司,我們也在隨後的幾年中參加了漢諾威工業博覽會。我們展示了企業家的遠見,也表現出了預測技術趨勢以及客戶和市場需求的能力。在接下來的十年期間,公司主要從事醫療設備、錄音機和自動點唱機的生產。1956 年獲得專利的 Han® 連接器以及我們隨後的連接器創新標誌著我們的成功,也使我們在貿易博覽會中獲得極大關注。在漢諾威舉行第一屆工業貿易博覽會十五年之後,展位發生了很大的變化。核心業務已從牧場圍欄和實用型家用產品變為工業連接器。時至今日,我們已成為工業連接器領域的世界市場領導者。始於 20 世紀 70 年代末的全球化趨勢開啟了一個新的時代,也讓我們邁出了成為全球性企業的第一步。

Han® 工業連接器在 1962 年漢諾威工業博覽會上的浩亭展位上展出。

Helmut Kohl 總理蒞臨浩亭展位

1995 年,聯邦總理 Helmut Kohl 任命 Dietmar Harting (洪狄馬) 擔任他所創立的研究、技術和創新理事會的成員,當時他還是德國電氣和電子製造商協會 (ZVEI) 的理事會成員和歐洲電子元件製造商協會 (EECA) 的副主席。直到 1998 年 Kohl 任期結束,Dietmar Harting (洪狄馬) 一直都是這個頂級專家委員會的成員。同年,總理首次蒞臨我們在漢諾威工業博覽會上的浩亭展位。

Helmut Kohl、Margrit Harting (洪瑪嘉) 和 Dietmar Harting (洪狄馬) 在 1995 年的漢諾威工業博覽會上

漢諾威工業博覽會 50 週年紀念

漢諾威工業博覽會 50 年和浩亭參與 50 年:在一個小型紀念儀式上,德國工業博覽會股份有限公司主席 Goehrmann 教授(左)向 Margrit Harting (洪瑪嘉) 和 Dietmar Harting (洪狄馬) 頒發證書。漢諾威工業博覽會業務部門主管 Ernst Raue(右)也表示了良好的祝願。

漢諾威工業博覽會與浩亭共慶五十週年紀念

50 年來,我們一直將這個研究、技術和工業論壇作為一個交流平臺。我們提出了許多具有針對性的創新開發思路:用於分散式自動化技術的現場總線組件和用於工業應用的光纖數據傳輸系統、VS 3000(領先的跳線分配系統)、Han R23(首個用於工業應用的圓形連接器)、全球著名的 Han 工業連接器產品、Han Quintax(用於遮罩數據總線電纜的工業連接器系統),以及用於電機連接的 Han Drive 和 Han Modular 連接器。

Barack Obama 總統、Angela Merkel 總理和 2016 年赫爾墨斯獎

氛圍良好的浩亭展位:Margrit Harting (洪瑪嘉)、Maresa Harting-Hertz (韓洪瑪莎)、Dietmar Harting (洪狄馬)、Philip Harting (洪斐立) 以及 Angela Merkel 和 Barack Obama 都很開心 — 我們在前一天獲得了赫爾墨斯獎(“工程屆奧斯卡”),這是 2006 年以來我們第二次獲此殊榮。

“這次貿易博覽會將載入浩亭的史冊”:這是我們每個員工在博覽會第一天中午時的感受,儘管在那之前還沒有客戶能夠進入我們的貿易博覽會展位。

由於過去 24 小時內發生的事情,我們的同事都有這種感覺。“可能還需要幾天時間來處理和理解這一點,”Philip Harting (洪斐立) 承認。

在博覽會開始前幾個月,激動人心的氛圍就開始了。

在美利堅合眾國被選為 2016 年漢諾威工業博覽會的合作國之後,年初就有明顯跡象表明將由美國總統 Barack Obama 和德國總理 Angela Merkel 共同為這個世界著名工業展覽揭幕。因此,德國總理與合作國代表 Barack Obama 總統必定會到訪成為焦點;這意味著所有參與者和參展商都能享受到特別的安保措施。

Obama 總統和 Merkel 總理與 2016 年赫爾墨斯獎獲獎者合影

"Philip Harting (洪斐立)在回顧自己的心情時表示:“我們非常緊張,也非常興奮。

在博覽會開始的前幾天,就有越來越多的跡象表明,Barack Obama 不僅將光臨我們展位所在的 11 號展廳,而且還會親臨浩亭展位。就這樣,在那個週一的 10 點半,友好、輕鬆、令人印象深刻的總統 Barack Obama 和總理 Angela Merkel 一起出現在我們的展臺。這是一個難以形容的時刻。浩亭的歷史會記住這個瞬間。浩亭一家接待了來訪的貴賓。“我們在各個方面都做好了準備!但並不只是為了應對總統提出的有關我們的鞋子的第一個問題,當然,我們展位上的每個人都穿著這款鞋子。”Margrit Harting (洪瑪嘉) 笑著說。就在奧巴馬訪問前的幾個小時,誕生了另一個激動人心的決定:2016 年赫爾墨斯獲獎得者名單新鮮出爐。在幾小時之內,這個消息就被宣佈出來 — 我們再次榮獲赫爾墨斯獎,而這距離我們在 2006 年首次獲得赫爾墨斯獎剛好十年!在參觀期間,Obama 和 Merkel 也對我們獲獎的浩亭 MICA® 印象深刻。這款產品在乍看之下並不顯眼。它安裝在 Rinspeed AG 的“Etos”概念車中,展現了“小而有力”的描述。浩亭 MICA® 是一個由開放式硬件和軟件組成的模組化平臺,可以快速、經濟高效地進行調整,以適合許多工業應用。MICA® 在“Etos”亮黃色跑車中運行,使用傳感器和 RFID 標籤連續記錄和傳輸驅動和引擎數據。

今天的漢諾威工業博覽會和浩亭

七十多年來,四月份的漢諾威一直是我們最重要的貿易博覽會之約。在我們的主展位以及我們作為合作夥伴的多個聯合展位,浩亭始終如一地展示自己是一家創新技術公司的良好形象。憑藉面向各種工業連接應用的完整硬件和軟件解決方案,我們已發展成為工業轉型的解決方案提供商。

我們的展覽會承諾遠遠超出視覺形象展示的範圍。Dietmar Harting (洪狄馬) 多年來一直擔任漢諾威工業博覽會參展商諮詢委員會主席,同時還參與德國漢諾威工業博覽會建設與投資委員會和德國工業博覽會監督委員會的工作(從 2002 年起擔任副主席),這些都證明瞭這種緊密的歸屬感。Dietmar Harting (洪狄馬) 還憑藉這些工作而獲得下薩克森州榮譽勳章(2004 年)和貿易博覽會金獎(2006 年)。2019年,他的兒子Philip Harting (洪斐立)當選為他的繼任者,成為 AUMA(德國貿易展覽行業協會)的新主席。