고급 기능, 커넥터의 성공에 중요한 역할을 하다
노베르트 젬머케(Norbert Gemmeke), Harting Electric 상무이사, 산업용 인터페이스 개발에 미치는 디지털 트윈의 영향
N. Gemmeke: 당연히 커넥터의 물리적 설계는 계속 중요한 역할을 담당할 것입니다. 오늘날 우리는 커넥터의 전기 및 기하학적 데이터에 제한적으로 초점을 맞추고 있습니다. 수년 동안 이러한 속성들을 통일된 방식으로 매핑하기 위해 상당히 노력해 왔습니다. 하지만 우리는 이제 디지털 트윈이라는 새로운 접근 방식을 통해 이를 마침내 실현할 수 있는 기회를 갖게 되었습니다. 이외에도, 커넥터에는 현재 매핑되거나 활용되지 않는 추가 정보들이 아직 남아 있습니다.
tec.News: 이러한 정보를 활용하기 위해서는 산업 인터페이스가 "상위 수준" 또는 더 높은 가치의 기능이 필요할까요? 필요하다면 그것은 어떤 기능일까? 여기에 어떠한 잠재력이 존재한다고 보십니까?
N. Gemmeke: 좋은 질문입니다! 상위 수준 또는 더 높은 가치의 기능이란 무엇일까요? 이러한 기능은 여러 범주로 나눌 수 있습니다.
- 오늘날에도 이미 존재하지만, 심지어 실제로 공장 시뮬레이션에 사용되지 않는 기능들이 있습니다. 예를 들어 삽입 및 추출력, 삽입 주기 및 정격감소 등입니다.
- 또한, 커넥터의 동적 정보, 예를 들어 접촉 온도와 커넥터 내부 습도 등은 현재 기록되지 않습니다.
전력 생산, 분배 및 저장은 향후 10~20년 동안 우리의 기술 과제가 될 것이며, 우리는 점점 더 고밀도 전류를 얻을 수 있게 될 것입니다. 이러한 맥락에서 커넥터의 상태에 대해 훨씬 더 알아야하고 처리해야 할 것입니다.
또한, 이러한 데이터를 사용하면 공장 및 시스템의 완전한 시뮬레이션이 가능합니다. 이 정보를 디지털 트윈에 완벽하게 매핑함으로써 새로운 최적화 기회를 열게 되었습니다. 시뮬레이션을 통해 구성 요소 성능을 최대한 끌어올릴 수 있습니다.
tec.News: 셀프-모니터링 및 상태 제어 등의 커넥터 기능, 예를 들어 개방 시 지능적인 제로 전압 구현, 또는 산업 애플리케이션에서 환경 매개변수를 매핑하거나 처리하는 기능 등은 언제 볼 수 있습니까?
N. Gemmeke: 이것은 에너지 공급 시스템이 변화하는 속도에 따라 결정됩니다. 직류(DC)의 사용에 대해 말하자면, 우리는 수년간 관련 솔루션을 연구해 왔지만, 필요한 혁신적 개발은 아직 미진한 상태입니다. 미래에는 커넥터가 위에 언급한 기능들을 제공해야 할 것입니. 기술적으로 우리는 이러한 기능을 보장할 수 있습니다.
tec.News: 고급 커넥터 기능의 도입과 설계 시, 디지털 트윈 또는 관리 셸(표준 플러스 데이터 모델)이 어떤 역할을 하나요?
N. Gemmeke: 이 경우, 자산 관리 셸은 매우 중요한 역할을 합니다. 이미 논의한 기능 중 상당 부분은 여기에 매핑되어야 합니다. 게다가 제품의 탄소 발자국에 대한 모든 데이터를 표준화되고 또한 추가 처리 가능한 형식으로 매핑하는 것이 필수적입니다. 우리는 디지털 트윈을 통해 형식과 인터페이스에 대한 표준을 설정하는 데 성공해야 합니다. 향후 제품의 정적 및 동적 데이터의 다양성을 해결할 수 있는 다른 방법은 없습니다.
tec.News: SmEC (스마트 전기 커넥터)와 같은 파일럿 프로젝트에서 얻은 경험을 무엇입니까? 이와 같은 경험을 바탕으로 표준에 대해 어떤 결론을 얻었나요?
N. Gemmeke: 우리는 SmEC를 적용하여 커넥터의 기능적-동적 부품을 정밀하게 제공하기 위해 프로토타입을 개발했습니다. 우리는 이러한 기능을 DC 환경과 스마트 팩토리 카이저슬라우턴(Smart Factory Kaiserslautern)의 운영에 모두 반영했습니다. 이를 통해 첫 번째 표준 접근 방식이 수립되었습니다. 이 접근 방식은 폼팩터(form factor) 및 체결면과는 관계없이 자유롭게 이루어져야 합니다. 최종 접근 방식은 애플리케이션에 따라 달라져야 합니다.
tec.News: 이는 이러한 기능이 물리적인 체결면 보다 더욱 중요하다는 것을 의미합니까?
N. Gemmeke: 향후, 더 높은 수준, 또는 더 높은 가치 기능성이 커텍터 성공을 좌우하는 결정적인 기준이 될 것입니다. 플러그인 체결면과 같은 물리적 특징은 여전히 중요하겠지만, 유일한 결정적 요인은 아닐 것입니다. 정적 및 동적 기능을 매핑하는 적합한 데이터 표준과 함께 기능성이 고려되어야 합니다. 미래를 일반적으로 예측할 수는 없지만, HARTING 구성 요소를 사용하면, 다가올 발전된 모습을 적극적으로 구체화할 수 있습니다.