고급 기능, 커넥터의 성공에 중요한 역할을 하다

인터뷰
Norbert Gemmeke, Managing Director Harting Electric, on the influence of digital twins on the development of industrial interfaces

노베르트 젬머케(Norbert Gemmeke), Harting Electric 상무이사, 산업용 인터페이스 개발에 미치는 디지털 트윈의 영향

N. Gemmeke: 당연히 커넥터의 물리적 설계는 계속 중요한 역할을 담당할 것입니다. 오늘날 우리는 커넥터의 전기 및 기하학적 데이터에 제한적으로 초점을 맞추고 있습니다. 수년 동안 이러한 속성들을 통일된 방식으로 매핑하기 위해 상당히 노력해 왔습니다. 하지만 우리는 이제 디지털 트윈이라는 새로운 접근 방식을 통해 이를 마침내 실현할 수 있는 기회를 갖게 되었습니다. 이외에도, 커넥터에는 현재 매핑되거나 활용되지 않는 추가 정보들이 아직 남아 있습니다.


 

tec.News: 이러한 정보를 활용하기 위해서는 산업 인터페이스가 "상위 수준" 또는 더 높은 가치의 기능이 필요할까요? 필요하다면 그것은 어떤 기능일까? 여기에 어떠한 잠재력이 존재한다고 보십니까?

N. Gemmeke: 좋은 질문입니다! 상위 수준 또는 더 높은 가치의 기능이란 무엇일까요? 이러한 기능은 여러 범주로 나눌 수 있습니다.

  • 오늘날에도 이미 존재하지만, 심지어 실제로 공장 시뮬레이션에 사용되지 않는 기능들이 있습니다. 예를 들어 삽입 및 추출력, 삽입 주기 및 정격감소 등입니다.
  • 또한, 커넥터의 동적 정보, 예를 들어 접촉 온도와 커넥터 내부 습도 등은 현재 기록되지 않습니다.
    전력 생산, 분배 및 저장은 향후 10~20년 동안 우리의 기술 과제가 될 것이며, 우리는 점점 더 고밀도 전류를 얻을 수 있게 될 것입니다. 이러한 맥락에서 커넥터의 상태에 대해 훨씬 더 알아야하고 처리해야 할 것입니다.

또한, 이러한 데이터를 사용하면 공장 및 시스템의 완전한 시뮬레이션이 가능합니다. 이 정보를 디지털 트윈에 완벽하게 매핑함으로써 새로운 최적화 기회를 열게 되었습니다. 시뮬레이션을 통해 구성 요소 성능을 최대한 끌어올릴 수 있습니다.


 

tec.News: 셀프-모니터링 및 상태 제어 등의 커넥터 기능, 예를 들어 개방 시 지능적인 제로 전압 구현, 또는 산업 애플리케이션에서 환경 매개변수를 매핑하거나 처리하는 기능 등은 언제 볼 수 있습니까?

N. Gemmeke: 이것은 에너지 공급 시스템이 변화하는 속도에 따라 결정됩니다. 직류(DC)의 사용에 대해 말하자면, 우리는 수년간 관련 솔루션을 연구해 왔지만, 필요한 혁신적 개발은 아직 미진한 상태입니다. 미래에는 커넥터가 위에 언급한 기능들을 제공해야 할 것입니. 기술적으로 우리는 이러한 기능을 보장할 수 있습니다.


 

tec.News: 고급 커넥터 기능의 도입과 설계 시, 디지털 트윈 또는 관리 셸(표준 플러스 데이터 모델)이 어떤 역할을 하나요?

N. Gemmeke: 이 경우, 자산 관리 셸은 매우 중요한 역할을 합니다. 이미 논의한 기능 중 상당 부분은 여기에 매핑되어야 합니다. 게다가 제품의 탄소 발자국에 대한 모든 데이터를 표준화되고 또한 추가 처리 가능한 형식으로 매핑하는 것이 필수적입니다. 우리는 디지털 트윈을 통해 형식과 인터페이스에 대한 표준을 설정하는 데 성공해야 합니다. 향후 제품의 정적 및 동적 데이터의 다양성을 해결할 수 있는 다른 방법은 없습니다.


 

tec.News: SmEC (스마트 전기 커넥터)와 같은 파일럿 프로젝트에서 얻은 경험을 무엇입니까? 이와 같은 경험을 바탕으로 표준에 대해 어떤 결론을 얻었나요?

N. Gemmeke: 우리는 SmEC를 적용하여 커넥터의 기능적-동적 부품을 정밀하게 제공하기 위해 프로토타입을 개발했습니다. 우리는 이러한 기능을 DC 환경과 스마트 팩토리 카이저슬라우턴(Smart Factory Kaiserslautern)의 운영에 모두 반영했습니다. 이를 통해 첫 번째 표준 접근 방식이 수립되었습니다. 이 접근 방식은 폼팩터(form factor) 및 체결면과는 관계없이 자유롭게 이루어져야 합니다. 최종 접근 방식은 애플리케이션에 따라 달라져야 합니다.


 

tec.News: 이는 이러한 기능이 물리적인 체결면 보다 더욱 중요하다는 것을 의미합니까?

N. Gemmeke: 향후, 더 높은 수준, 또는 더 높은 가치 기능성이 커텍터 성공을 좌우하는 결정적인 기준이 될 것입니다. 플러그인 체결면과 같은 물리적 특징은 여전히 중요하겠지만, 유일한 결정적 요인은 아닐 것입니다. 정적 및 동적 기능을 매핑하는 적합한 데이터 표준과 함께 기능성이 고려되어야 합니다. 미래를 일반적으로 예측할 수는 없지만, HARTING 구성 요소를 사용하면, 다가올 발전된 모습을 적극적으로 구체화할 수 있습니다.