당사의 사회적 공헌
일상생활의 많은 일들은 우리가 혼자서 한다면 성공하지 못할 것입니다. 도움이 되는 이웃이나 친구들이 도움을 줄 수 있다면 얼마나 좋을까요. 왜냐하면 우리가 함께 행동하면 일이 더 쉽게 되고 더 빨리 성공으로 이어지기 때문입니다. 그리고 도움을 줄 수 있다는 것 또한 멋진 느낌입니다. 우리는 필요하다 – 이것은 다른 사람들뿐만 아니라 우리 자신도 풍요롭게 한다.
많은 다른 사람들과 함께, 우리는 우리 자신과 우리의 환경을 위해 가치를 창출하는 다양한 프로젝트에 참여하고 있습니다. 여기에는 협회, 과학 및 문화단체, 지역 유치원 및 양로원이 포함됩니다. 우리의 헌신에 대해 알아보세요!
HARTING에서, 사회적 헌신은 다음을 의미합니다: 우리는 우리의 사회 환경에서 능동적이고 창의적인 참여자입니다...
중요한 것은 연결이다
협회 및 과학 단체에서, 우리는 마음이 통하는 사람들을 힘을 합칩니다. 아이디어 및 토론의 교환은 행동지침, 정치적 입장 또는 심지어 표준의 형태로 사회에 진출하는 공통된 입장으로 이어집니다.
...그리고 우리는 당사의 사회적 환경을 지원합니다.
또한, 우리는 뿌리를 튼튼하게 만들고자 합니다. 그것이 우리가 국내외의 문화, 스포츠, 가족 활동에 선택적 지원을 제공하는 이유입니다. 우리가 기꺼이 만들고 싶어지는 공간 - 우리에게 살만한 공간을 가져다 주는 것은 다수의 소소한 것들입니다.
파라스포츠(Parasports) – 모두를 위한 스포츠
폴란드의 HARTING
우리는 최초의 Wroclaw AMP-Futbol 팀의 메인 스폰서입니다. 이 팀은 장애인들을 위한 축구팀입니다. 이 이니셔티브는 장애를 가진 사람들의 니즈에 응답하고 다른 생활방식을 연결하여 장벽을 허무는 일을 지향하는 또 다른 단계입니다.
하나의 사례를 함께 설정하다
미국의 HARTING
시카고 피스 위크에서 피스는 "Partnership", "Education", "Arts", "Compassion", "Enterprise"를 의미합니다. 우리는 새로운 활력이 필요한 시카고 지역의 긍정적이고 지속적인 변화를 옹호하기 위해 이 자선 행사에 다른 이들과 함께합니다.
사진에서 스튜어트(Stewart)와 아놀드 페리 첸 완지(Arnold Perry Tchiegne Wandji)는 호기심 많은 젊은 기술 전문가에게 우리의 HARTING 테크놀로지를 보여주고 있습니다.
가슴과 영혼을 가진 롤모델
우리의 사회적 헌신은 뿌리가 깊습니다. HARTING 가족은 처음부터 지역 및 지역 간 인프라에 헌신해왔습니다. 이처럼, 이들은 HARTING 직원들뿐만 아니라 많은 다른 사람들을 위한 집을 만들어 왔습니다. 그리고, 이제 롤 모델이 되었습니다. 전 세계에 있는 우리의 지역 자회사들과 그들의 영향력 범위 안에 있는 사람들 그리고 그들의 사람들을 위해.